Voltar aos estudos de caso

Como automação AMR da tecnologia MPA lida com 200 caixas diariamente em 5000 m² 

Estudo de caso
OMRON LD-90 in AMR automation moving crates between production lines
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Indústria

Digital

update
Aplicação

Transporte

traffic
Solução robótica

LD-90

Do transporte manual de caixas à automação integrada e perfeita

Antes da automação AMR, os funcionários de uma empresa líder em engenharia de precisão passavam horas por dia transportando manualmente pequenos porta-cargas (KLTs) — às vezes caminhando até 15 quilômetros e fazendo 50 viagens por turno apenas para mover caixas entre o armazenamento e a produção. Este processo manual diminuiu a produção, aumentou o risco de erros de manuseio e colocou uma pressão física desnecessária na equipe.

To address these challenges, MPA Technology GmbH designed a fully integrated system featuring OMRON LD-90 Autonomous Mobile Robots, Kardex automated shelving, and custom stacking units. Now, employees simply order materials from their workstations, triggering the Kardex to dispense KLTs to a stacker that organizes up to four crates at once. The AMRs then pick up and deliver these stacks with precise positioning, ensuring safe handling of delicate parts. Finished goods are returned to storage using the same automated process, with a destacker separating crates for easy reintegration. The whole system is connected to MES and SAP for real-time order management and traceability, streamlining both material flow and information flow across the facility.

Com o novo sistema em vigor, os funcionários são libertados de tarefas de transporte repetitivas e podem se concentrar em tarefas de maior valor, enquanto o fluxo de material é mais rápido, mais confiável e menos propenso a erros. Com esta abordagem de automação AMR integrada e escalável, a instalação está pronta para atender às futuras demandas de produção com confiança.

Assista à história da tecnologia MPA:

Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish

“Com automação AMR, eliminamos centenas de transportes manuais de caixas todos os dias. Nossos funcionários agora estão focados em tarefas de valor agregado, nosso fluxo de material é mais rápido, mais seguro totalmente rastreável.” — Nico Graneist, Gerente de Contas Chave, MPA Technology GmbH 

  • OMRON LD-90 in AMR automation moving crates between production lines
  • AMR automation system integrating with warehouse conveyor
  • AMR automation reducing manual transport in intralogistics facility

Visão geral dos resultados:

Automação personalizada para engenharia de precisão

Ao automatizar o transporte de materiais e o processamento de pedidos, sua equipe pode gastar menos tempo em tarefas repetitivas e mais tempo em trabalhos qualificados e de valor agregado. Os sistemas flexíveis e escaláveis da OMRON se adaptam à medida que sua produção cresce, ajudando você a melhorar a eficiência, reduzir o esforço manual e manter as operações funcionando sem problemas. Se você está considerando como modernizar seu fluxo de material, vamos começar a conversar sobre o que é possível em sua instalação hoje.

Voltar aos estudos de caso

rss

Agendar uma consulta

form robot background