Voltar aos estudos de caso
Gruppo Romani reduz o tempo de inatividade na etiquetagem em 70% com solução automatizada de cobot
De gargalos manuais à etiquetagem rápida e flexível com cobots
Gruppo Romani, um fabricante italiano líder de cerâmica, precisava otimizar seu processo de etiquetagem de pacotes para acompanhar as demandas em evolução da produção. Os sistemas de etiquetagem manuais e mecânicos em uso eram lentos para se adaptar às frequentes mudanças de formato, especialmente ao lidar com produtos frágeis e quebradiços. Isso resultou em significativo tempo de inatividade e flexibilidade limitada, impactando a produtividade e rastreabilidade.
To solve this, Bluengineering developed a fully automated labeling solution using the OMRON TM5-900 collaborative robot. The TM5-900 cobot—with its integrated vision system and 700 mm reach—was deployed to handle label application on any of the four sides of outgoing packages. Its flexible programming allows operators to quickly teach the cobot new gripping, movement, and deposit points, enabling rapid adaptation to different package sizes and shapes. The system is managed centrally by an OMRON NX102 PLC, which connects seamlessly to the manufacturing execution system (MES) for real-time supervision and traceability. Barcode and QR code verification, package tracking, and label quality checks are all performed automatically by the integrated vision system.
Este sistema automatizado de etiquetagem de pacotes transformou as operações do Gruppo Romani—reduzindo o tempo de inatividade devido a mudanças de formato em até 70%, liberando operadores para tarefas de maior valor e garantindo uma produção segura, eficiente e à prova de futuro.
Assista à história do Gruppo Romani:
Visão geral dos resultados:
- Redução de até 70% no tempo de inatividade para alterações no formato de etiquetas
- Etiquetagem flexível em vários formatos e tamanhos de pacotes
- Verificação automatizada de código de barras e QR code para rastreabilidade completa
- Operação segura e colaborativa junto ao pessoal da fábrica
Automação personalizada para suas operações
Cada linha de produção enfrenta seus próprios desafios, e encontrar o equilíbrio certo entre eficiência, flexibilidade e confiabilidade pode fazer toda a diferença. A jornada do Gruppo Romani mostra como a solução de automação certa pode capacitar equipes, reduzir o tempo de inatividade e se adaptar às necessidades em constante mudança.
Se você está explorando maneiras de melhorar a flexibilidade e eficiência em seus próprios processos de produção, estamos aqui para compartilhar nossa experiência e ajudá-lo a encontrar a abordagem certa de automação robótica—adaptada às suas necessidades únicas.
Insights relacionados
Ver todos os insights
Hanover exibe o dobro do rendimento com testes automatizados de placas de circuito
Aumentando a produção de sorvete vegano com automação inteligente de embalagens de fim de linha
Fischer Gears automatizaram 70% da alimentação CNC com cobots OMRON