Voltar aos estudos de caso
O transporte automatizado economiza 6 km de trabalho manual diário para a brd. Klee
Do manuseio manual repetitivo ao atendimento automatizado e contínuo de pedidos
Brd. Klee , uma distribuidora dinamarquesa de motores elétricos e engrenagens, enfrentava um desafio significativo em sua logística interna. Todos os dias, os funcionários transportavam manualmente mercadorias ao longo de um trecho de 80 metros entre as zonas de armazém e expedição—repetindo essa jornada de 30 a 40 vezes. Isso somava mais de 6 quilômetros de manuseio manual diariamente, resultando em perda de produtividade, esforço repetitivo e uso menos eficiente de pessoal qualificado.
To address these inefficiencies, Brd. Klee partnered with Ølgod Elektro and OMRON to introduce a fully integrated Autonomous Mobile Robot (AMR) solution. With the deployment of the LD-250 AMR, up to 10 loaded carts are now transported autonomously at a time, streamlining the company’s order fulfillment process. The system is managed by OMRON’s Sysmac software and NX102 controller, ensuring smooth coordination and flexible integration with existing workflows. This transformation has not only automated order fulfillment but has also freed up valuable employee time for higher-value tasks.
Desde a implantação do AMR, a brd. Klee eliminou mais de 6 quilômetros de transporte manual diário, melhorou significativamente a segurança no local de trabalho e aumentou a produtividade geral. A automação contínua reduziu o trabalho repetitivo, minimizou o risco de lesões no local de trabalho e aprimorou a flexibilidade operacional—preparando a brd. Klee para futuras inovações no atendimento automatizado de pedidos.
Assista à história da brd. Klee:
Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish | Turkish | Dutch
“O novo processo funciona muito bem, economizamos muitas horas de trabalho no tempo de transporte das mercadorias de um lado para o outro, e aproveitamos ao máximo a solução AMR. Além disso, precisamos transportar peças pesadas e queremos poupar nossos funcionários e cuidar bem deles. Portanto, o robô móvel também contribui para um ambiente de trabalho melhor e mais seguro.” — Claus Andersen, Líder de Equipe, Armazém e Logística, Brd. Klee
Visão geral dos resultados:
- Mais de 6 quilômetros de transporte manual diário automatizados
- 30-40 viagens repetitivas eliminadas todos os dias
- Local de trabalho mais seguro e ergonômico
- Aumento da produtividade e flexibilidade operacional
Soluções personalizadas para seus desafios logísticos
A expertise em automação da OMRON permitiu que a brd. Klee remodelasse seus processos logísticos, resultando em operações diárias otimizadas, fluxos de trabalho mais seguros e ganhos de produtividade mensuráveis. Se você está procurando otimizar seu próprio atendimento de pedidos ou transporte interno, nossa equipe está pronta para ajudá-lo a explorar soluções inovadoras adaptadas às suas necessidades—vamos iniciar a conversa.
Insights relacionados
Ver todos os insights
Conheça o OL-450S — movimentação de materiais mais inteligente para armazéns automatizados
Grupo Antolin transformou as operações com transferências de componentes 100% automatizadas
O AMR OL-450S aumenta a produção da instalação em 30% com o manuseio automatizado de gaiolas