Voltar aos estudos de caso

As operações da T&W substituíram empilhadeiras verificações manuais por robôs autônomos com RFID 

Estudo de caso
Warehouse automation with OMRON’s LD-250 AMR
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Indústria

Logística

update
Aplicação

Transporte

traffic
Solução robótica

LD-90, LD-250, HD-1500

De empilhadeiras manuais a inventário totalmente autônomo

A T&W Operations, um fornecedor de soluções de inventário RFID inteligentes com sede em Huntsville, enfrentou ineficiências e erros persistentes causados por verificações manuais de inventário e fluxos de trabalho dependentes de empilhadeiras em seus sistemas de remessa, recebimento e armazém. O objetivo: eliminar todos os processos manuais e fazer a transição para uma operação RFID totalmente automatizada e sem intervenção manual usando os Robôs Móveis Autônomos (AMRs) da OMRON.

A solução usa os AMRs LD-250 e HD-1500 da OMRON para alimentar o Sistema de Inventário de Torre Robótica Expansível (TIS-ER) da T&W. Esta torre autônoma navega pelos corredores do armazém, digitalizando e verificando o inventário etiquetado com RFID em alturas de até 30 pés — sem necessidade de intervenção humana. O LD-250 lida com cargas úteis de até 120 kg e opera em áreas com racks com menos de 10 pés, enquanto o HD-1500 suporta até 1500 kg para instalações com armazenamento alto.

Ao longo do fluxo de trabalho de fabricação, os AMRs da OMRON manuseiam os contêineres do início ao fim. Eles recuperam contêineres de forma autônoma, verificam seu conteúdo digitalmente e os movem através de portais RFID para verificação precisa e sem intervenção manual. Essa automação se estende ao armazém, onde os AMRs usam mapeamento em tempo real e sensores com classificação de segurança para navegar sem modificações nas instalações. Os robôs se adaptam a obstáculos, coordenam-se como uma frota e podem ser redistribuídos conforme os layouts mudam. A torre TIS-ER ajusta sua altura em tempo real para verificações de inventário flexíveis.

Desde a implementação dessas soluções, a T&W Operations alcançou um sistema de armazém RFID 100% sem pessoas, com mais de 30% maior precisão de inventário, limpeza aprimorada e necessidades de mão de obra reduzidas. Embora cada instalação seja única, nossa experiência em automação mostra que o gerenciamento de inventário totalmente autônomo é escalável e flexível — mesmo para organizações que enfrentam escassez de mão de obra e demandas crescentes de precisão.

Assista à história da T&W Operations:

Visão geral dos resultados:

Automação personalizada para suas operações

O gerenciamento de inventário sem intervenção manual da OMRON ajudou a T&W Operations a liberar sua equipe para trabalhos de maior valor e praticamente eliminar erros manuais. Se você está explorando maneiras de otimizar suas próprias operações, teremos prazer em compartilhar o que aprendemos — basta entrar em contato para iniciar a conversa.

Voltar aos estudos de caso

rss

Agendar uma consulta

form robot background