Back to case studies
MPA Technology 的 AMR 自动化系统如何每天在 5000 平方米的场地内处理 200 个周转箱
案例研究
从手动周转箱运输到无缝集成的自动化
在引入 AMR 自动化之前,一家领先的精密工程公司的员工每天要花费数小时手动运输小型载体 (KLT)——有时为了在仓库和生产线之间移动周转箱,每班次步行距离长达 15 公里,往返达 50 次。这种手动流程降低了吞吐量,增加了操作错误的风险,并给员工带来了不必要的体力负担。
为了应对这些挑战,MPA Technology GmbH 设计了一套完整的集成系统,其特点是采用了 欧姆龙 (OMRON) LD-90 自主移动机器人、Kardex 自动货架和定制堆叠单元。现在,员工只需在工作站订购材料,即可触发 Kardex 将 KLT 分配到堆叠机,一次可整理多达四个周转箱。随后,AMR 以精准的定位提取并运送这些堆叠箱,确保精密零件的安全搬运。成品通过同样的自动化流程返回仓库,并由拆垛机分离周转箱以便重新整合。整个系统与 MES 和 SAP 连接,实现实时订单管理和追溯,从而简化了整个设施的物料流和信息流。
随着新系统的投入使用,员工从重复的运输任务中解脱出来,能够专注于更高价值的工作,同时物料流变得更快、更可靠且更不易出错。凭借这种可扩展的集成式 AMR 自动化方案,该设施已准备好从容应对未来的生产需求。
观看 MPA Technology 的故事:
下载语言:意大利语 | 德语 | 西班牙语 | 法语 | 波兰语
“通过 AMR 自动化,我们每天减少了数百次手动周转箱运输。我们的员工现在专注于增值任务,我们的物料流也变得更快、更安全且完全可追溯。” —— Nico Graneist,MPA Technology GmbH 大客户经理
结果概览:
- 每天自动运输 200 多个周转箱
- 五台 LD-90 AMR 覆盖 5000 平方米的区域
- 每台机器人每天往返 50 次——每天减少多达 15 公里的手动步行
- 消除手动周转箱搬运,减轻员工的体力负担
- 定制堆叠/拆垛机可实现一次安全运输多达四个 KLT
- 系统易于扩展,支持未来的生产增长
为精密工程量身定制的自动化
通过自动化物料运输和订单处理,您的团队可以减少在重复性任务上花费的时间,将更多精力投入到专业、增值的工作中。欧姆龙灵活、可扩展的系统可随生产规模的扩大而调整——帮助您提高效率、减轻人工负担并保持运营顺畅。如果您正在考虑如何实现物料流现代化,让我们现在就开始探讨您设施中的无限可能。
相关见解
查看所有见解