Back to case studies
Cisel 通过 PCB 自动化测试实现每小时 400 次测试
案例研究
利用机器人技术实现更快速、无误差的 PCB 测试
手动 PCB 测试限制了 Cisel 的生产速度,并增加了代价高昂的错误风险——尤其是对于高可靠性的汽车零部件。为了克服这些瓶颈并确保一致的质量,Cisel 与欧姆龙合作,使用 TM5-900 协作机器人 实施了 PCB 自动化测试。
欧姆龙 TM5 协作机器人具备集成视觉和自动校准功能,负责动力转向系统 PCB 电气测试的每一个步骤:抓取电路板、将其放置在测试仪上,并对合格品或不合格品进行分类。通过 欧姆龙 OS32C 激光扫描仪,安全性始终得到保障——如果人员靠近,协作机器人会自动减速或停止。所有操作均由 欧姆龙 NX102 控制器 协调,该控制器可捕获实时生产数据并确保全流程追溯。
PCB 自动化测试使 Cisel 能够在两个完整的班次中,实现每小时测试多达 400 块电路板,且人为错误为零。其质量控制流程的这一转变,为严苛的应用场景提供了更安全、更快速且完全可追溯的结果。
观看 Cisel 的故事:
下载语言版本:西班牙语 | 意大利语 | 德语 | 土耳其语
结果概览:
- 每小时测试多达 400 块 PCB
- 完整的追溯能力和自动化数据采集
- 消除 PCB 测试中的人为错误
- 具备激光扫描保护的安全协作工作环境
- 面向未来需求的可扩展自动化方案
为您的运营量身定制自动化
手动 PCB 测试往往会导致生产放缓、不一致以及代价高昂的错误。借助欧姆龙的 PCB 自动化测试解决方案,您可以像 Cisel 一样消除这些瓶颈,实现可靠、高速的测试和完整的追溯能力。让我们助您将生产挑战转化为竞争优势。联系我们,为您量身定制符合需求的机器人自动化解决方案。