新闻中心

欧姆龙推出 OL-450S —— 完整的物料搬运自主移动机器人解决方案 

新闻
欧姆龙机器人 OL-450S 发布新闻_2025

借助欧姆龙的最新创新产品 OL-450S,提高生产力、简化运营并增强安全性。

加利福尼亚州普莱森顿 —— 2025 年 4 月 20 日 —— 欧姆龙机器人与安全技术公司(OMRON Robotics and Safety Technologies)发布了 OL-450S,这是一款低剖面、全向自主移动机器人 (AMR),旨在优化工作流程、最大限度地提高效率并提升物料搬运的安全性。OL-450S 配备集成顶升板、先进的导航系统和集中式集群管理,为汽车半导体与电子食品与家居用品医疗以及其他快节奏行业的自动化物料运输提供了完整的解决方案。

精简且安全的物料搬运

OL-450S 可高效处理载具运输,负载能力高达 450 kg,顶升范围为 108 至 308 mm。其集成的顶升板减少了定制投资和耗时的工程设计。这使企业能够在不改变基础设施的情况下提高运营效率。安全是 OL-450S 的核心,符合 ISO 3691-4 标准(第 4.12 条除外),并具备动态制动和智能避障功能。

先进的导航和无线充电

OL-450S 配备 360° 安全防护和先进的全向驱动,可轻松应对复杂的布局——支持窄间距操作、横向移动和原地旋转,以满足多样化的导航需求。其基于软件的导航逻辑和战略性布置的传感器增强了定位能力,并支持在动态环境中的安全自主运行。通过无线充电,OL-450S 实现了灵活部署、简化管理和不间断的工作流程,从而最大限度地延长了运行时间并提高了生产力。

“其低剖面设计结合强大的导航和集群管理功能,使其成为寻求物料运输流程自动化、提高安全性和生产力的企业的理想解决方案。” 

集中式集群管理,实现效率最大化

与所有欧姆龙 AMR 一样,OL-450S 由欧姆龙的 FLOW Core 软件管理,这是一个能够管理多达 100 台具有不同负载能力的移动机器人的集中式平台。该企业级系统可确保无缝集成到现有基础设施中,从而实现精简运营和最佳的集群性能。

“OL-450S 代表了自主物料搬运领域的重大进步,”欧姆龙机器人与安全技术公司产品管理与营销副总裁 Justin King 表示。“其低剖面设计结合强大的导航和集群管理功能,使其成为寻求物料运输流程自动化、提高安全性和生产力的企业的理想解决方案。”

访问 OL-450S 产品页面以获取详细信息,或 联系我们的团队 讨论您的具体应用需求。

新闻中心

rss

保持联系

form robot background