Back to case studies

Grupo Antolin transformierte den Betrieb mit 100 % automatisierten Komponententransfers 

Fallstudie
Automotive manufacturing automation using LD-250 Autonomous Mobile Robot
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Branche

Automobilindustrie

update
Anwendung

Transport

traffic
Roboterlösung

LD-250 AMR, TM12 Cobot

Ein nahtloser Übergang von manueller Arbeit zu einer einheitlichen Roboterbelegschaft

Grupo Antolin, ein weltweit führender Anbieter von Fahrzeuginnenausstattungen, betreibt 145 Fabriken in 26 Ländern und beliefert führende Automobilhersteller mit hochwertigen Komponenten. Im Werk Burgos in Spanien führte die manuelle Bewegung von Innenteilen zwischen Spritzguss- und Montagebereichen seit langem zu Ineffizienzen und sich wiederholenden Arbeiten – Herausforderungen, die durch den Vorstoß der Branche in Richtung Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit noch verstärkt wurden.

Um Arbeitsabläufe zu modernisieren und das Potenzial der Mitarbeiter freizusetzen, machte sich Grupo Antolin daran, die interne Logistik zu transformieren. Ihre Mission: eine skalierbare, flexible und sichere Automatisierungslösung zu implementieren, die die manuelle Handhabung minimiert und ihre Ziele für Manufacturing 4.0 vorantreibt.

In Zusammenarbeit mit OMRON führte Grupo Antolin eine nahtlose Mischung aus autonomen mobilen Robotern (AMRs) und kollaborativen Robotern (Cobots) ein. OMRON LD-250 AMRs transportieren jetzt autonom bis zu 250 kg Komponenten und navigieren ohne jegliche Anlagenmodifikationen durch die Fabrikhallen. Gleichzeitig übernehmen OMRON TM12 Cobots, ausgestattet mit fortschrittlichen Bildverarbeitungssystemen und Sicherheitsscannern, präzise Lade-, Montage- und Inspektionsaufgaben direkt an der Seite der Bediener.

Dieser integrierte Ansatz zur Automatisierung in der Automobilfertigung ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit von Robotern und Menschen. Die Flottenmanagement-Software koordiniert AMR-Bewegungen in Echtzeit, passt sich sofort an Produktionsanforderungen an und ermöglicht eine mühelose Skalierbarkeit. Das Ergebnis ist ein vollautomatisiertes, flexibles System, das Spritzguss und Montage verbindet, manuelle Engpässe eliminiert und maximale Sicherheit gewährleistet.

Seit der Implementierung der OMRON-Lösung hat Grupo Antolin ein neues Maß an Betriebseffizienz und Arbeitssicherheit erreicht. Die Mitarbeiter konzentrieren sich nun auf komplexe, wertschöpfende Aufgaben, während das automatisierte System einen konsistenten, zuverlässigen Durchsatz liefert – und so sowohl die aktuellen Produktionsanforderungen als auch zukünftiges Wachstum unterstützt.

Sehen Sie sich die Geschichte von Grupo Antolin an:

Herunterladen in: Italienisch | Deutsch | Spanisch | Französisch | Polnisch | Türkisch

„Die Koexistenz von Cobots und AMRs macht das System völlig unabhängig und verbindet den Spritzgussbereich nahtlos mit dem Montagebereich – wodurch eine Automatisierung erreicht wird, die arbeitsintensive Prozesse ersetzt und gleichzeitig Sicherheit und Effizienz erhöht.“ – Jaime Ruiz Alonso, Engineering Manager, Grupo Antolin 

  • Fahrzeuginnenteile
  • LD-250 AMR und TM12 Cobot im Einsatz
  • Der LD-250 AMR navigiert autonom durch eine Anlage
  • LD-250 AMR im Automobilindustrie-Setup
  • Automatisierung in der Automobilfertigung mit Roboterarmen, die Komponenten montieren
  • Bediener, die mit Robotern in der Automatisierung der Automobilfertigung zusammenarbeiten
  • Automatisierung in der Automobilfertigung mit dem autonomen mobilen Roboter LD-250
  • OMRON TM12 bei Grupo Antolin
  • OMRON TM12 Montage bei Grupo Antolin

Ergebnisse auf einen Blick:

Maßgeschneiderte Automatisierung für Ihre Produktion

OMRONs Automatisierungsexpertise ermöglichte Grupo Antolin ein neues Maß an operativer Exzellenz. Wenn Sie darüber nachdenken, wie Robotik Ihre eigene Produktion optimieren kann, teilen wir Ihnen gerne unsere Erkenntnisse mit – lassen Sie uns das Gespräch beginnen.

Back to case studies

rss

Beratung buchen

form robot background