Back to case studies
Polar Semiconductor reduziert 40 Meilen manuellen Materialtransports mit AMRs der LD-Serie
Steigerung der Produktivität und Effizienz der Belegschaft durch automatisierte Logistik
Polar Semiconductor, a leading U.S. chip manufacturer serving the automotive and white goods industries, faced a significant challenge: internal material transport spanned over 40 miles throughout each product’s lifecycle. This manual, repetitive task not only slowed production but also diverted skilled employees away from critical operations—at a time when finding qualified workers is increasingly difficult.
To address these inefficiencies and support their expansion, Polar Semiconductor partnered with OMRON to implement a flexible, cost-effective automated material handling solution. After a comprehensive mapping and simulation of their facility, Polar deployed a fleet of seven OMRON LD-60/90 Autonomous Mobile Robots (AMRs). These AMRs autonomously navigate complex and dynamic factory environments, efficiently transporting materials from central storage to production lines—freeing operators to focus on high-value tasks and keeping equipment running.
Die Ergebnisse sind transformativ. Automatisierte Materialhandhabung gewährleistet nun einen reibungslosen, unterbrechungsfreien Materialfluss, wodurch Bedienern jedes Jahr Tausende von Meilen Fußweg erspart bleiben und die Produktivität erheblich verbessert wird. Anfängliche Bedenken hinsichtlich der Akzeptanz durch die Bediener wichen schnell der Begeisterung, da die Mitarbeiter die Fähigkeit der Roboter, ihre täglichen Abläufe zu optimieren, begrüßten.
Sehen Sie sich die Geschichte von Polar Semiconductor an:
„Diese Roboter zur Verfügung zu haben, um die laufende Arbeit schneller und einfacher zu bewegen, ohne dass sich die Bediener von den Geräten entfernen müssen, an denen sie arbeiten. Der größte Vorteil, den ich gesehen habe, ist, dass wir die Roboter so manövrieren lassen konnten, wie es ein Mensch tut.“ – Darren Desmarais, Wirtschaftsingenieur, Polar Semiconductor
Übersicht der Ergebnisse:
- Über 40 Meilen interner Materialbewegung pro Produktlebenszyklus automatisiert
- Sieben AMRs für berührungslosen Materialtransport eingesetzt
- Bediener konzentrieren sich wieder auf wertschöpfende Arbeit, was die Effizienz steigert
- Verbesserter Arbeitsablauf und Produktivität in der gesamten Anlage
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Materialtransportbedürfnisse
Die Erfahrung von OMRON mit automatisierter Materialhandhabung hilft Herstellern wie Polar Semiconductor, neue Effizienzen zu erschließen und den täglichen Betrieb zu verbessern. Wenn Sie nach Wegen suchen, Ihre eigenen Prozesse zu optimieren oder Fragen zur Roboterintegration haben, sind wir hier, um zu helfen – lassen Sie uns das Gespräch beginnen.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen