Back to case studies
LITMAT steigerte die Magnetmontage mit Automatisierung auf 180 Kappen pro Stunde
Manuelle Montageengpässe mit Präzisionsautomatisierung lösen
LITMAT, a leader in metal drain plugs for the automotive sector, faced challenges in scaling up magnet assembly without sacrificing precision or consistency. To address these bottlenecks, LITMAT integrated an OMRON TM5 collaborative robot for assembly, automating the entire magnet insertion and gluing process for its drain plugs.
The collaborative robot for assembly performs every step with repeatable accuracy: applying adhesive, inserting magnets, and verifying glue quantity using an integrated camera. All production data is centrally managed by an OMRON NX102 PLC, providing real-time oversight and seamless integration with LITMAT’s manufacturing execution system. Operators can monitor part status, reject rates, and adjust key parameters—such as cap or magnet height—directly from the user interface, ensuring rapid changeovers without costly tooling.
Sicherheit und Zusammenarbeit waren zentrale Anforderungen. Das System verwendet Sicherheitsbarrieren und einen kollaborativen Modus, der es den Mitarbeitern ermöglicht, neben dem Cobot zu arbeiten und dabei geschützt zu bleiben. Diese Automatisierung hat es LITMAT ermöglicht, 180 Kappen pro Stunde zu montieren, insgesamt 1500 Teile pro Schicht, mit konstantem Druck und präziser Platzierung, was eine hohe Produktqualität garantiert. Das Ergebnis: weniger Defekte, reduzierte Arbeitskosten und eine flexiblere Produktionslinie, die sich an Kundenspezifikationen anpassen lässt.
Sehen Sie sich die Geschichte von LITMAT an:
Übersicht der Ergebnisse:
- 180 Kappen pro Stunde montiert, 1500 Teile pro Schicht
- Gleichbleibende Montagequalität und weniger Defekte
- Schnelle Umrüstungen ohne neue Werkzeuge
- Enhanced safety and collaboration on the factory floor
Maßgeschneiderte Automatisierung für Ihre Abläufe
Die Investition von LITMAT in die kollaborative Roboterautomatisierung hat messbare Ergebnisse geliefert – höheren Durchsatz, verbesserte Produktqualität und größere Flexibilität, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Möchten Sie Ihre eigene Montagelinie verbessern? Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie unsere automatisierten Lösungen die Effizienz steigern und Ihren Betrieb aufwerten können.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen
Gruppo Romani reduziert Ausfallzeiten bei der Etikettierung um 70 % mit automatisierter Cobot-Lösung
Hanover verdoppelt den Durchsatz mit automatisiertem Leiterplattentest
Skalierung der veganen Eisproduktion mit intelligenter End-of-Line-Verpackungsautomatisierung