Back to case studies
HIPRA automatisiert 700 tägliche Impfstofftransfers mit AMRs

Transformation der Pharmalogistik mit flexibler Materialflussautomatisierung
Als weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Tierimpfstoffen machte sich HIPRA daran, seine neue spanische Anlage zu modernisieren, mit dem Ziel, den täglichen Transport Hunderter Impfstoffkartons zu optimieren und dabei strenge Reinraumstandards einzuhalten. Die manuelle Handhabung war zu einem Engpass geworden, da die Mitarbeiter täglich 700 schwere Kartons zwischen den Produktionslinien und dem Lager bewegten – ein Prozess, der anfällig für Verzögerungen und menschliche Fehler war.
To overcome these challenges, HIPRA partnered with OMRON to deploy a fleet of six LD-90 Autonomous Mobile Robots (AMRs). The robots move seamlessly through narrow corridors, automatically open cleanroom doors, and respond to fluctuations in production schedules, all while working safely alongside staff in ISO Class 5 cleanrooms. This solution has created a reliable material handling automation system that keeps HIPRA’s vaccine production on track and reduces the risk of manual errors.
With OMRON’s FLOW Core fleet management software, the AMRs dynamically coordinate their routes and assignments, navigating the facility without the need for floor markers or additional infrastructure. HIPRA has replaced manual cart runs with reliable, automated deliveries that keep production lines supplied and ensure every vaccine box is tracked from start to finish. As production ramps up or shifts, the system adapts instantly, supporting HIPRA’s changing logistics without disruption.
Sehen Sie sich die Geschichte von HIPRA an:
Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish | Turkish
„Nachdem wir uns die verschiedenen Alternativen angesehen hatten, sind wir der Meinung, dass die Lösung von OMRON diejenige ist, die uns heute am besten passt. Wir haben eine strategische Partnerschaft entwickelt, mit einer Beziehung, die auf Vertrauen zu OMRON basiert. Wir haben besonders die hohe Qualität der fachkundigen Unterstützung geschätzt, die wir erhalten haben.“ — Francisco de Tierra, Senior Robotics Engineer, HIPRA
Übersicht der Ergebnisse:
- 700 Impfstoffkartons werden täglich transportiert, jede Ladung bis zu 70 kg
- 100 % automatisierter Materialtransport zwischen Produktion und Lager
- Nahtloser Betrieb in Reinraumumgebungen
- Flexibles, skalierbares System, bereit für zukünftige Produktionsanforderungen
Entdecken Sie, wie Automatisierung Ihrer Einrichtung zugutekommen könnte
OMRONs Expertise in der Automatisierung des Materialhandlings hilft Pharma- und Medizinprodukteherstellern wie HIPRA, logistische Herausforderungen zu meistern und die Effizienz zu steigern, während gleichzeitig strenge Industriestandards eingehalten werden. Wenn Sie Ihre Produktivität verbessern möchten, lassen Sie uns in Kontakt treten und die richtige Lösung für Ihre Einrichtung finden.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen

OMRON stellt den OL-450S vor – eine komplette autonome Roboterlösung für den Materialtransport

Wie man 1000 Fläschchen pro Stunde mit Automatisierung etikettiert.

Wie Normagrup mit AMRs und kundenspezifischen Förderbändern auf automatisierte Handhabung umstellte