Zurück zu den News
OMRON Robotics auf der MODEX 2026
Diese Impulse nehmen wir von der MODEX 2026 mit
Die MODEX 2026 bot einen klaren Einblick, wohin sich Intralogistik und Fertigung entwickeln: hin zu stärker vernetzter, flexibler Automatisierung, die den Materialfluss verbessert, ohne unnötige Komplexität hinzuzufügen. Wir nutzten die Messe, um zwei Automatisierungslösungen hervorzuheben: die Wagentransportautomatisierung mit dem OL-450S und die mobile Manipulation mit dem M25L von unserem Partner, ERT Solutions. Beide veranschaulichten, wie Automatisierung eingesetzt wird, um Transport und Handhabung effektiver zu verbinden, manuelle Eingriffe zu reduzieren und den Materialfluss im gesamten Betrieb zu verbessern.
Was wir gezeigt haben
An unserem Stand demonstrierten wir einen koordinierten Workflow, der den größten mobilen Manipulator von ERT Solutions und den OL-450S AMR unter einem einzigen Flottenmanagementsystem zusammenführte. In der Demo platzierte der mobile Manipulator einen Behälter auf einen Wagen, und der OL-450S bewegte den Wagen zwischen den Positionen.
Statt Transport und Handling als voneinander getrennte Automatisierungsaufgaben zu betrachten, zeigte die Anwendung, wie sich beides innerhalb eines durchgängigen Prozesses zusammenführen lässt. Gleichzeitig wurde deutlich, wie mehrere Roboter sicher und effizient mit Menschen, Anlagen und weiteren Robotern in einem gemeinsamen Arbeitsumfeld zusammenarbeiten können.
Darüber hinaus gaben wir bereits vor der offiziellen Vorstellung auf der Automate 2026 einen exklusiven ersten Einblick in die neue LD-Serie.
Automatisierung im betrieblichen Kontext
Besonders deutlich wurde auf der MODEX nicht nur, welche Technologien derzeit verfügbar sind, sondern auch, nach welchen Maßstäben Hersteller Automatisierungsentscheidungen heute treffen. Der Blick richtet sich zunehmend weg von einzelnen, isolierten Aufgaben und hin zu übergeordneten Fragen: Wie gut unterstützt eine Lösung den Materialfluss? Wie fügt sie sich in bestehende Strukturen ein? Wie trägt sie zu Sicherheit, Interoperabilität und Zukunftsfähigkeit bei?
Diese Entwicklung gewinnt weiter an Bedeutung, weil auch die Anforderungen an Maschinen und Anlagen steigen. Mit höheren Erwartungen an Sicherheit, Bedienbarkeit und Systemarchitektur wird Automatisierung nicht mehr allein daran gemessen, was sie technisch leisten kann. Entscheidend ist ebenso, wie gut sie sich in den Betrieb integriert, wie zuverlässig sie mit Menschen und Maschinen zusammenspielt und wie wirksam sie eine langfristig robuste Produktion unterstützt.
Bei OMRON prägt genau diese Sichtweise unseren Ansatz in Robotik und Automatisierung. Es geht nicht darum, einfach mehr Automatisierung einzuführen. Es geht darum, Hersteller dabei zu unterstützen, Systeme aufzubauen, die besser aufeinander abgestimmt, einfacher zu steuern und auf dauerhafte betriebliche Leistungsfähigkeit ausgelegt sind.
Die stärksten Automatisierungsstrategien werden diejenigen sein, die Bewegung, Handling, Sicherheit und Steuerung so zusammenführen, dass sowohl Produktivität als auch Anpassungsfähigkeit steigen. Mit genau dieser Perspektive gehen wir aus der MODEX 2026 heraus.
Wir sehen uns auf der MODEX 2028.
AUTONOME MOBILE ROBOTER
Wagentransport flexibel automatisieren
Erleben Sie, wie der OL-450S den Transport von Carts mit wiederholgenauen Fahrwegen, integrierten Sicherheitsfunktionen und einer praxisgerechten Ablaufsteuerung unterstützt. So lassen sich manuelle Transporte reduzieren und Materialflüsse im täglichen Betrieb zuverlässiger gestalten.
Weitere Einblicke
Alle Einblicke