Volver a casos de estudio
La transición de normagrup al manejo automatizado mediante AMR con transportadores personalizados
Resolviendo los desafíos de espacio y mano de obra con la automatización flexible de AMR
Normagrup, líder mundial en soluciones de iluminación avanzadas, se enfrentaba a un desafío crítico: transportar eficientemente materiales entre tres zonas de producción, un área de ensamblaje y un almacén automatizado, todo a través de estrechos pasillos compartidos con el personal de la fábrica. El manejo manual ralentizaba la producción y limitaba la trazabilidad, mientras que los AGV tradicionales no podían adaptarse al entorno dinámico y con limitaciones de espacio.
Para abordar estos desafíos, Normagrup se asoció con Inser Robótica y OMRON para implementar una flota de cuatro robots móviles automatizados (AMR) LD-90 de OMRON, cada uno equipado con estaciones de carga y descarga automáticas personalizadas. Estos robots móviles automatizados navegan de forma autónoma por entornos cambiantes, evitan obstáculos y se comunican directamente con los sistemas de gestión de almacenes y ERP de Normagrup a través del protocolo MQTT, lo que garantiza la trazabilidad en tiempo real y una integración perfecta.
Inser Robótica diseñó módulos de transporte especializados y elementos de acoplamiento, lo que permitió a los AMR alinearse automáticamente con estaciones fijas para una transferencia de material eficiente y sin contacto entre las zonas de producción y el almacén. Como resultado, Normagrup ha logrado un flujo de material automatizado y flexible, una rápida adaptación a los flujos de trabajo cambiantes y una mayor visibilidad operativa en toda la línea de montaje.
Vea la historia de normagrup:
Descargar en: italiano | alemán | español | francés | polaco | turco
“Estos vehículos tienen una tecnología de navegación que les permite moverse en un entorno cambiante, gestionando ellos mismos las rutas, evitando obstáculos y buscando alternativas a la trayectoria prevista ante imprevistos.” — Xabier Madina, Director Comercial de Robótica Móvil, Inser Robótica
Resumen de los resultados:
- Cuatro AMR OMRON LD-90 automatizan el transporte de materiales a través de espacios estrechos y dinámicos
- Sistemas de transporte integrados para carga/descarga totalmente automatizada
- Comunicación en tiempo real con WMS y ERP para una trazabilidad total
- Mayor agilidad y flexibilidad en la producción
Transformando su manejo de materiales con soluciones AMR
La experiencia de OMRON en robots móviles automatizados está ayudando a fabricantes como Normagrup a optimizar la logística interna, aumentar la productividad y adaptarse a las cambiantes demandas de producción. Si está explorando nuevas formas de optimizar su transporte de materiales o desea orientación sobre la integración de la robótica, nuestros especialistas están listos para ayudarle; charlemos.
Información relacionada
Ver toda la información
El éxito de VOLA en la fabricación a medida con nueve AMRs OMRON de la serie LD
El transporte automatizado ahorra a brd. Klee 6 km de trabajo manual al día
El AMR OL-450S aumenta la producción de la instalación en un 30% con la manipulación automatizada de jaulas antivuelco