Volver a casos de estudio

LITMAT aumentó el montaje de imanes 180 tapas por hora con automatización 

Caso práctico
Robot colaborativo para el montaje en la fabricación de automóviles
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Automoción

update
Aplicación

Montaje

traffic
Solución robótica

Cobot OMRON TM5-700

Solución de cuellos de botella en el montaje manual con automatización de precisión

LITMAT, líder en tapones de drenaje metálicos para el sector de la automoción, se enfrentaba al reto de aumentar la escala del ensamblaje de imanes sin sacrificar la precisión ni la consistencia. Para solucionar estos cuellos de botella, LITMAT integró un robot colaborativo OMRON TM5-700 para el ensamblaje, automatizando todo el proceso de inserción y pegado de imanes en sus tapones de drenaje.

El robot colaborativo para el montaje realiza cada paso con una precisión repetible: aplica adhesivo, inserta imanes y verifica la cantidad de pegamento mediante una cámara integrada. Todos los datos de producción se gestionan de forma centralizada mediante un PLC OMRON NX102, lo que proporciona una supervisión en tiempo real y una integración perfecta con el sistema de ejecución de fabricación de LITMAT. Los operarios pueden supervisar el estado de las piezas, los índices de rechazo y ajustar los parámetros clave, como la altura de la tapa o del imán, directamente desde la interfaz de usuario, lo que garantiza cambios rápidos sin costosos utillajes.

La seguridad y la colaboración fueron requisitos clave. El sistema utiliza barreras de seguridad y un modo colaborativo, lo que permite al personal trabajar junto al cobot mientras permanece protegido. Esta automatización ha permitido a LITMAT montar 180 tapas por hora, lo que supone un total de 1500 piezas por turno, con una presión y una colocación uniformes que garantizan una alta calidad del producto. El resultado: menos defectos, menores costes de mano de obra y una línea de producción más flexible y preparada para adaptarse a las especificaciones del cliente.

Vea la historia de LITMAT:

Resumen de los resultados:

  • Montaje automatizado con robot colaborativo para imanes
  • Montaje de imanes con robot colaborativo para mayor eficiencia
  • Cobot realizando operaciones de montaje precisas
  • Montaje preciso de imanes para los tapones de drenaje de LITMAT
  • Robot colaborativo para el montaje en la línea de producción de LITMAT
  • Robot colaborativo para la automatización del proceso de montaje
  • Robot colaborativo para el montaje en la fabricación de automóviles

Automatización a medida para sus operaciones

La inversión de LITMAT en la automatización con robots colaborativos ha ofrecido resultados medibles: mayor rendimiento, mejor calidad del producto y mayor flexibilidad para satisfacer las necesidades de los clientes. ¿Está interesado en mejorar su propia línea de montaje? Póngase en contacto con nosotros para descubrir cómo nuestras soluciones automatizadas pueden aumentar la eficiencia y añadir valor a sus operaciones.

Volver a casos de estudio

rss

Solicitar una consulta

form robot background