Retour aux études de cas
La manutention automatisée augmente la capacité et l’efficacité des marquages laser de qualité
De l’attente manuelle à une production fiable et sans surveillance
Laser Quality Markings, basée à Halikko, en Finlande, est réputée pour fournir des marquages laser permanents et précis sur une grande variété de matériaux pour les clients exigeant une précision et une durabilité exceptionnelles. Face à l’augmentation des commandes, l’entreprise a été confrontée à un défi majeur : une pénurie de main-d’œuvre manuelle menaçait la capacité de production, tandis que des opérateurs qualifiés passaient trop de temps sur des tâches répétitives de manutention au lieu de se concentrer sur un travail créatif et essentiel à l’entreprise.
Pour surmonter ces obstacles, Laser Quality Markings s’est associée à Heina Ltd pour déployer une solution automatisée de manutention utilisant un robot collaboratif TM5-900 d’OMRON. Intégré à un dispositif de marquage laser Cajo et pris en charge par un contrôleur NX1P2 d’OMRON, une interface NA5 et un scanner de sécurité OS32C, le cobot prélève désormais les matières premières dans un chargeur, les charge dans la station de marquage laser et retire automatiquement les pièces finies. Le système alerte même les opérateurs lorsque la station d’alimentation doit être remplie, ce qui permet à la production de fonctionner sans interruption pendant de longues périodes.
Les résultats ont été spectaculaires : les longues périodes d’attente pour les opérateurs ont été éliminées, ce qui leur permet de se concentrer sur la conception et d’autres tâches à forte valeur ajoutée. La production se poursuit de manière transparente, même en cas de congé de maladie ou de vacances, ce qui garantit une efficacité, une fiabilité et une flexibilité accrues. Les coûts de main-d’œuvre ont diminué et l’entreprise est désormais en mesure d’accroître encore sa capacité en ajoutant davantage de cellules automatisées à l’avenir.
Regardez l’histoire des marquages laser de qualité :
Télécharger en : italien | allemand | espagnol | français | polonais | turc
« Nous voulions améliorer notre capacité de production et réduire les temps d’attente tout en étant en mesure d’affecter davantage de tâches essentielles à nos opérateurs. Auparavant, ils devaient endurer de longues périodes d’attente lors de l’utilisation manuelle de la machine laser. » — Kim Nivalinna, PDG, Laser Quality Markings
Vue d’ensemble des résultats :
- Capacité de production accrue et temps d’attente réduits
- Opérateurs redéployés vers des tâches créatives et essentielles à l’entreprise
- Production fiable et ininterrompue, même en cas d’absence de personnel
- Coûts de main-d’œuvre réduits et efficacité opérationnelle accrue
- Plateforme flexible pour l’expansion avec des cellules automatisées supplémentaires
Automatisation sur mesure pour les applications de manutention
OMRON a travaillé en étroite collaboration avec Laser Quality Markings pour concevoir une solution d’automatisation adaptée à leurs besoins de production uniques. En intégrant la robotique collaborative et les systèmes de sécurité, nous avons permis un marquage laser transparent et sans surveillance, libérant ainsi le personnel qualifié et garantissant une production fiable. Si vous recherchez un partenaire pour vous aider à résoudre vos propres défis de production grâce à une automatisation personnalisée, contactons-nous.
Informations connexes
Voir toutes les informations
Hanover Displays a doublé son rendement grâce au test automatisé de cartes de circuits imprimés
LITMAT a augmenté l’assemblage d’aimants à 180 bouchons par heure grâce à l’automatisation
Fischer Gears automatise 70 % de l’alimentation CNC avec les cobots OMRON