Torna ai case study
Come l’automazione AMR di MPA Technology gestisce 200 casse al giorno su 5000m²
Dal trasporto manuale delle casse all’automazione integrata e senza soluzione di continuità
Prima dell’automazione AMR, i dipendenti di un’azienda leader nell’ingegneria di precisione trascorrevano ore ogni giorno a trasportare manualmente piccoli contenitori di carico (KLT)—a volte camminando fino a 15 chilometri e facendo 50 viaggi per turno solo per spostare le casse tra magazzino e produzione. Questo processo manuale rallentava la produttività, aumentava il rischio di errori di movimentazione e sottoponeva il personale a uno sforzo fisico non necessario.
Per affrontare queste sfide, MPA Technology GmbH ha progettato un sistema completamente integrato che include robot mobili autonomi OMRON LD-90, scaffalature automatizzate Kardex e unità di impilamento personalizzate. Ora, i dipendenti ordinano semplicemente i materiali dalle loro postazioni di lavoro, attivando il Kardex per dispensare i KLT a un impilatore che organizza fino a quattro casse contemporaneamente. Gli AMR quindi prelevano e consegnano queste pile con posizionamento preciso, garantendo una movimentazione sicura delle parti delicate. I prodotti finiti vengono restituiti al magazzino utilizzando lo stesso processo automatizzato, con un disimpilatore che separa le casse per una facile reintegrazione. L’intero sistema è collegato a MES e SAP per la gestione degli ordini in tempo reale e la tracciabilità, ottimizzando sia il flusso di materiali che il flusso di informazioni in tutta la struttura.
Con il nuovo sistema in atto, i dipendenti sono liberati da compiti di trasporto ripetitivi e possono concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto, mentre il flusso di materiali è più veloce, più affidabile e meno soggetto a errori. Con questo approccio di automazione AMR scalabile e integrato, la struttura è pronta a soddisfare le future esigenze di produzione con fiducia.
Guarda la storia di MPA Technology:
Scarica in: Italiano | Tedesco | Spagnolo | Francese | Polacco
“Con l’automazione AMR, abbiamo eliminato centinaia di trasporti manuali di casse ogni giorno. I nostri dipendenti sono ora concentrati su attività a valore aggiunto, e il nostro flusso di materiali è più veloce, più sicuro e completamente tracciabile.” — Nico Graneist, Key Account Manager, MPA Technology GmbH
Panoramica dei risultati:
- Oltre 200 casse trasportate automaticamente ogni giorno
- Cinque AMR LD-90 coprono 5000m²
- 50 viaggi per robot al giorno—eliminando fino a 15 km di camminata manuale al giorno
- Movimentazione manuale delle casse eliminata, riducendo lo sforzo fisico per i dipendenti
- Impilatore/disimpilatore personalizzato consente il trasporto sicuro di fino a quattro KLT contemporaneamente
- Sistema facilmente scalabile per supportare la crescita futura della produzione
Automazione su misura per l’ingegneria di precisione
Automatizzando il trasporto dei materiali e l’elaborazione degli ordini, il tuo team può dedicare meno tempo a compiti ripetitivi e più tempo a lavori qualificati e a valore aggiunto. I sistemi flessibili e scalabili di OMRON si adattano alla crescita della tua produzione—aiutandoti a migliorare l’efficienza, ridurre lo sforzo manuale e mantenere le operazioni senza intoppi. Se stai considerando come modernizzare il tuo flusso di materiali, iniziamo la conversazione su ciò che è possibile nella tua struttura oggi.
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
L’AMR OL-450S aumenta la produzione dell’impianto del 30% con la movimentazione automatizzata dei roll container
Il trasporto automatizzato fa risparmiare a Brd. Klee 6 km di lavoro manuale ogni giorno
La transizione di Normagrup alla movimentazione automatizzata tramite AMR con trasportatori personalizzati