Torna ai case study

La transizione di Normagrup alla movimentazione automatizzata tramite AMR con trasportatori personalizzati 

Caso di studio
Sistema di trasporto integrato con robot mobili per un trasporto efficiente_card-cropped
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Settore

Digitale

update
Applicazione

Trasporto

traffic
Soluzione robotica

LD-90

Risolvere le sfide di spazio e manodopera con l’automazione AMR flessibile

Normagrup, leader globale nelle soluzioni di illuminazione avanzate, ha affrontato una sfida critica: trasportare i materiali in modo efficiente tra tre zone di produzione, un’area di assemblaggio e un magazzino automatizzato, il tutto attraverso corridoi stretti condivisi con il personale di fabbrica. La movimentazione manuale rallentava la produzione e limitava la tracciabilità, mentre gli AGV tradizionali non riuscivano ad adattarsi all’ambiente dinamico e con spazi limitati.

Per affrontare queste sfide, Normagrup ha collaborato con Inser Robótica e OMRON per implementare una flotta di quattro robot mobili automatizzati (AMR) OMRON LD-90, ciascuno dotato di stazioni di carico e scarico automatiche personalizzate. Questi robot mobili automatizzati navigano autonomamente in ambienti mutevoli, evitano gli ostacoli e comunicano direttamente con i sistemi di gestione del magazzino (WMS) e ERP di Normagrup tramite protocollo MQTT, garantendo tracciabilità in tempo reale e integrazione perfetta.

Inser Robótica ha progettato moduli trasportatori specializzati ed elementi di accoppiamento, consentendo agli AMR di allinearsi automaticamente con stazioni fisse per un trasferimento efficiente e senza intervento umano dei materiali tra le zone di produzione e il magazzino. Di conseguenza, Normagrup ha ottenuto un flusso di materiali flessibile e automatizzato, una rapida adattabilità ai flussi di lavoro mutevoli e una maggiore visibilità operativa lungo tutta la linea di assemblaggio.

Guarda la storia di Normagrup:

Scarica in: italiano | tedesco | spagnolo | francese | polacco | turco

““Questi veicoli dispongono di tecnologia di navigazione che permette loro di muoversi in un ambiente mutevole, gestendo autonomamente percorsi, evitando gli ostacoli cercando alternative alla traiettoria pianificata in caso di eventi imprevisti.”” — Xabier Madina, Responsabile Commerciale Robotica Mobile, Inser Robótica 

  • Stazione di carico automatizzata per robot mobili autonomi presso Normagrup
  • Sistema di trasporto integrato con robot mobili per un trasporto efficiente
  • Linea di produzione ottimizzata con robot mobili automatizzati
  • AMR OMRON LD-90 utilizzati per la movimentazione dei materiali

Panoramica dei risultati:

Trasformare la movimentazione dei materiali con soluzioni AMR

L’esperienza di OMRON nei robot mobili automatizzati sta aiutando produttori come Normagrup a ottimizzare la logistica interna, aumentare la produttività e adattarsi alle mutevoli esigenze di produzione. Se stai esplorando nuovi modi per ottimizzare il trasporto dei materiali o desideri una guida sull’integrazione robotica, i nostri specialisti sono pronti ad aiutarti — parliamone.

Torna ai case study

rss

Prenota una consulenza

form robot background