Torna ai case study
Coboloader raggiunge 40 scatole al minuto nel confezionamento automatico per le formatrici di cartoni FMCG.
Affrontare le carenze di manodopera e i rischi per la sicurezza nel caricamento dei cartoni con robot collaborativi
I produttori FMCG spesso affrontano sfide nel reclutare e mantenere operatori per il caricamento dei cartoni nelle macchine formatrici di vassoi, portando a una produttività incoerente e a maggiori rischi per la sicurezza. Il caricamento manuale rallenta i processi di confezionamento e limita l’efficienza e l’ergonomia a fine linea.
Per affrontare questi problemi, Inser Robótica S.A. ha sviluppato il COBOLOADER, una cella robotica collaborativa per linee di confezionamento. Il sistema posiziona in modo affidabile pile di cartoni su nastri trasportatori che alimentano le formatrici di cartoni, adattandosi a un’ampia gamma di tipi di macchine. Con un ingombro compatto di soli 2.500 mm per 1.800 mm, COBOLOADER si adatta a spazi ristretti senza alterare i layout esistenti.
Alimentato da robot collaborativi OMRON, il COBOLOADER offre un’elevata produttività, elaborando fino a 40 scatole al minuto con una manutenzione minima per un massimo di 35.000 ore. Gli scanner di sicurezza integrati rallentano automaticamente il funzionamento quando gli operatori si avvicinano, garantendo una collaborazione sicura. Con un consumo energetico di soli 400W e meno di 6 litri all’ora di aria compressa, il sistema supporta operazioni sostenibili.
L’automazione del caricamento dei cartoni aiuta i produttori FMCG ad aumentare la produttività, a migliorare la sicurezza dell’operatore e a ottenere un ROI più rapido, fornendo un confezionamento più sicuro, più efficiente e pronto per la scalabilità.
Guarda la storia di Inser Robótica:
Panoramica dei risultati:
- Fino a 40 scatole al minuto caricate sui nastri trasportatori delle formatrici di cartoni
- 35.000 ore di funzionamento senza manutenzione
- Ingombro ridotto: 2.500 mm x 1.800 mm
- Efficienza energetica: 400W di potenza, <6L/ora di aria compressa
- Sicurezza migliorata e miglioramenti ergonomici per gli operatori
Confezionamento automatico su misura per i produttori FMCG
I robot Coboloader rendono il caricamento delle formatrici di cartoni più veloce, più sicuro e più efficiente dal punto di vista energetico. Con integrazione rapida e design adattabile per qualsiasi linea di produzione, Inser Robótica e OMRON offrono un’automazione che risponde alle reali sfide FMCG. Se siete interessati ad automatizzare il vostro processo di confezionamento, il nostro team può aiutarvi a ottenere risultati affidabili e ad alte prestazioni per il vostro progetto: esploriamo insieme ciò che è possibile.
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
L’imballaggio automatizzato basato sui dati aumenta la produzione della linea di brodo di Cleca dell’8%.
Il pallettizzatore collaborativo gestisce fino a 8 scatole al minuto, accelerando il ROI per i produttori industriali
Il pallettizzatore cobot RB1200 riduce l’ingombro del 60% e taglia i costi del 50% con la pallettizzazione automatizzata