Torna ai case study

La gestione automatizzata delle macchine aumenta la capacità l’efficienza nelle marcature laser di qualità 

Caso di studio
Cobot che esegue l’automazione della gestione della macchina presso la stazione di marcatura laser
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Settore

Digitale

update
Applicazione

Asservimento macchine

traffic
Soluzione robotica

Cobot OMRON TM5-900

Dall’attesa manuale alla produzione affidabile e non presidiata

Laser Quality Markings, con sede a Halikko, Finlandia, è rinomata per la fornitura di marcature laser permanenti e precise su un’ampia varietà di materiali per clienti che richiedono eccezionale accuratezza e durata. Con l’aumento degli ordini, l’azienda ha affrontato una sfida critica: una carenza di manodopera manuale minacciava la capacità produttiva, mentre gli operatori qualificati dedicavano troppo tempo a compiti ripetitivi di gestione delle macchine invece di concentrarsi su lavori creativi e critici per il business.

Per superare questi ostacoli, Laser Quality Markings ha collaborato con Heina Ltd per implementare una soluzione automatizzata di gestione delle macchine utilizzando un robot collaborativo OMRON TM5-900. Integrato con un dispositivo di marcatura laser Cajo e supportato da un controller OMRON NX1P2, un’interfaccia NA5 e uno scanner di sicurezza OS32C, il cobot ora preleva automaticamente le materie prime da un alimentatore, le carica nella stazione di marcatura laser e rimuove i pezzi finiti. Il sistema avvisa persino gli operatori quando la stazione di alimentazione deve essere rifornita, consentendo alla produzione di funzionare ininterrottamente per periodi prolungati.

I risultati sono stati notevoli: i lunghi tempi di attesa per gli operatori sono stati eliminati, liberandoli per concentrarsi sulla progettazione e su altre attività di alto valore. La produzione continua senza interruzioni, anche durante le assenze per malattia o le vacanze, garantendo maggiore efficienza, affidabilità e flessibilità. I costi del lavoro sono diminuiti e l’azienda è ora in grado di espandere ulteriormente la capacità aggiungendo in futuro altre celle automatizzate.

Guarda la storia di Laser Quality Markings:

Scarica in: italiano | tedesco | spagnolo | francese | polacco | turco

“Volevamo migliorare la nostra capacità produttiva ridurre tempi di attesa, potendo al contempo assegnare compiti più critici per il business ai nostri operatori. In precedenza, dovevano sopportare lunghi periodi di attesa mentre azionavano manualmente la macchina laser.” — Kim Nivalinna, CEO, Laser Quality Markings 

  • Componente con marcatura laser precisa dopo la gestione automatizzata della macchina
  • Cobot che esegue l'automazione della gestione della macchina presso la stazione di marcatura laser
  • Operatore che supervisiona il robot collaborativo durante il processo di gestione
  • Linea di produzione automatizzata con cobot per la gestione delle macchine
  • Robot collaborativo che automatizza la gestione della macchina di marcatura laser
  • Prodotti marcati a laser

Panoramica dei risultati:

Automazione su misura per applicazioni di gestione delle macchine

OMRON ha lavorato a stretto contatto con Laser Quality Markings per progettare una soluzione di automazione su misura per le loro esigenze di produzione uniche. Integrando la robotica collaborativa e i sistemi di sicurezza, abbiamo consentito una marcatura laser senza interruzioni e non presidiata, liberando personale qualificato e garantendo una produzione affidabile. Se stai cercando un partner che ti aiuti a risolvere le tue sfide di produzione con l’automazione personalizzata, mettiamoci in contatto.

Torna ai case study

rss

Prenota una consulenza

form robot background