Torna ai case study
CLECA ottiene un ROI in meno di un anno con l’automazione del confezionamento OMRON TM12
Trasformare la pallettizzazione manuale in un flusso di lavoro di automazione del confezionamento ottimizzato e connesso al MES
Presso lo stabilimento di San Martino dall’Argine di CLECA, gli operatori in precedenza trascorrevano ore per ogni turno eseguendo attività ripetitive di pallettizzazione alla fine della linea di confezionamento. Questo approccio manuale non solo limitava la produttività, ma introduceva anche rischi di errore umano e tempi di cambio formato incoerenti, limitando la produttività complessiva in un settore dove l’efficienza è fondamentale.
Per affrontare queste sfide, CLECA ha implementato una coppia di robot collaborativi OMRON TM12, completamente integrati con il sistema di esecuzione della produzione (MES) del sito. I sistemi di visione integrati dei cobot hanno permesso un riconoscimento e un posizionamento precisi degli oggetti, mentre la connettività Ethernet ha consentito una comunicazione senza interruzioni tra la cella collaborativa e i PLC Omron esistenti. Il risultato: una soluzione di automazione del confezionamento che ha eliminato le operazioni ripetitive, accelerato i cambi formato e garantito una gestione affidabile e uniforme del prodotto senza la necessità di costose recinzioni di sicurezza.
Nel giro di pochi mesi, CLECA ha registrato un aumento misurabile della produttività del confezionamento e una riduzione dei costi indiretti, ottenendo un ritorno sull’investimento in meno di un anno. Gli operatori ora lavorano a fianco dei cobot in un ambiente più sicuro ed ergonomico, concentrandosi su attività a valore aggiunto mentre il sistema di automazione gestisce la pallettizzazione e l’ispezione. La rapida implementazione e l’intuitivo ambiente di programmazione TMflow hanno permesso a CLECA di riconfigurare rapidamente i processi, mantenendo la continuità operativa e adattandosi alle mutevoli esigenze di produzione.
Guarda la storia di CLECA:
Scarica in: Italiano | Tedesco | Spagnolo | Francese | Turco
Panoramica dei risultati:
- ROI in meno di 1 anno a seguito dell’installazione della cella collaborativa
- Riduzione significativa della pallettizzazione manuale e ripetitiva
- Sicurezza migliorata ed ergonomia per gli operatori
- Integrazione MES senza interruzioni a supporto degli obiettivi di Industria 4.0
- Cambio formato flessibile e rapida riconfigurazione dei flussi di lavoro di automazione del confezionamento
Automazione su misura per la produzione alimentare
L’esperienza di OMRON nell’automazione del confezionamento ha aiutato CLECA a superare i colli di bottiglia ad alta intensità di manodopera, offrendo guadagni di produttività misurabili e flessibilità pronta per il futuro. Se siete curiosi di sapere come l’automazione del confezionamento potrebbe beneficiare le vostre operazioni, iniziamo la conversazione.
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
L’imballaggio automatizzato basato sui dati aumenta la produzione della linea di brodo di Cleca dell’8%.
Il pallettizzatore collaborativo gestisce fino a 8 scatole al minuto, accelerando il ROI per i produttori industriali
Scalare la produzione di gelato vegano con l’automazione intelligente del packaging di fine linea