Torna ai case study
Sanofi automatizza il confezionamento a fine linea per 1 miliardo di dosi di vaccino
Automatizzare la movimentazione di scatole pesanti per una produzione di vaccini più sicura ed efficiente
Nel sito di Marcy-l’Étoile di Sanofi, l’impilamento manuale di scatole da 9 kg a fine linea di confezionamento rappresentava un collo di bottiglia per gli operatori. Il sollevamento ripetitivo limitava la produttività e affaticava i lavoratori, specialmente considerando la portata dello stabilimento: un miliardo di dosi di vaccino spedite ogni anno in 150 paesi.
Per affrontare questa sfida, Sanofi ha collaborato con OMRON per installare pallettizzatori robotici collaborativi. Il robot TM12 è stato selezionato per la sua capacità di carico e il design compatto, consentendo una rapida integrazione nelle linee esistenti. Ogni pallettizzatore robotico gestisce ora 150.000 kg di prodotto al mese, riducendo il lavoro manuale e permettendo agli operatori di dedicarsi a compiti a maggior valore aggiunto.
La sicurezza rimane centrale, con il sistema progettato per lavorare senza problemi a fianco del personale. Il pallettizzatore robotico non solo aumenta la produttività ma migliora anche il benessere degli operatori e l’affidabilità del processo. Il supporto di OMRON garantisce prestazioni affidabili e adattabilità in tutte le operazioni globali di Sanofi.
Guarda la storia di Sanofi:
Scarica in: italiano | tedesco | spagnolo | francese | polacco | turco
Panoramica dei risultati:
- 150.000 kg di prodotto pallettizzato al mese
- Riduzione del 30% del carico di lavoro manuale per gli operatori
- Integrazione perfetta nelle linee di confezionamento esistenti
- Miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro e dell’ergonomia
- Soluzione scalabile per la produzione globale di vaccini
- Operatori riassegnati a ruoli a maggior valore aggiunto
Automazione su misura per la produzione diagnostica
L’utilizzo da parte di Sanofi del pallettizzatore robotico di OMRON ha portato a flussi di lavoro più sicuri, maggiore efficienza e maggiore flessibilità nel soddisfare le richieste di produzione, consentendo agli operatori di concentrarsi su compiti più significativi. Se state considerando l’automazione per la vostra struttura, saremmo lieti di parlare del vostro progetto e dei vostri obiettivi.
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
L’imballaggio automatizzato basato sui dati aumenta la produzione della linea di brodo di Cleca dell’8%.
Il pallettizzatore collaborativo gestisce fino a 8 scatole al minuto, accelerando il ROI per i produttori industriali
Il pallettizzatore cobot RB1200 riduce l’ingombro del 60% e taglia i costi del 50% con la pallettizzazione automatizzata