Voltar aos estudos de caso
A mudança da Normagrup para o manuseio automatizado usando AMRs com transportadores personalizados
Resolvendo desafios de espaço e mão de obra com automação AMR flexível
A Normagrup, líder global em soluções de iluminação avançadas, enfrentou um desafio crítico: transportar com eficiência materiais entre três zonas de produção, uma área de montagem e um armazém automatizado — tudo por corredores estreitos compartilhados com a equipe da fábrica. O manuseio manual diminuiu a produção e limitou a rastreabilidade, enquanto os AGVs tradicionais não conseguiam se adaptar ao ambiente dinâmico e com restrição de espaço.
Para enfrentar esses desafios, a Normagrup fez parceria com a Inser Robótica e a OMRON para implantar uma frota de quatro robôs móveis automatizados (AMRs) LD-90 da OMRON, cada um equipado com estações automáticas de carregamento e descarregamento personalizadas. Esses robôs móveis automatizados navegam autonomamente em ambientes em mudança, evitam obstáculos e se comunicam diretamente com os sistemas de gerenciamento de armazém e ERP da Normagrup por meio do protocolo MQTT, garantindo rastreabilidade em tempo real e integração perfeita.
A Inser Robótica projetou módulos de transportador e elementos de acoplamento especializados, permitindo que os AMRs se alinhassem automaticamente com estações fixas para transferência de material eficiente e sem as mãos entre as zonas de produção e o armazém. Como resultado, a Normagrup alcançou fluxo de material automatizado e flexível, rápida adaptação às mudanças nos fluxos de trabalho e maior visibilidade operacional em toda a linha de montagem.
Assista à história da normagrup:
Baixe em: Italiano | Alemão | Espanhol | Francês | Polonês | Turco
“Esses veículos possuem tecnologia de navegação que permite que eles se movam em um ambiente em mudança, gerenciando as rotas, evitando obstáculos e procurando alternativas para a trajetória planejada diante de eventos inesperados.” — Xabier Madina, Gerente Comercial de Robótica Móvel, Inser Robótica
Visão geral dos resultados:
- Quatro AMRs OMRON LD-90 automatizam o transporte de materiais por espaços estreitos e dinâmicos
- Sistemas de transporte integrados para carregamento/descarregamento totalmente automatizado
- Comunicação em tempo real com WMS e ERP para rastreabilidade total
- Maior agilidade e flexibilidade na produção
Transformando seu manuseio de materiais com soluções AMR
A experiência da OMRON em robôs móveis automatizados está ajudando fabricantes como a Normagrup a otimizar a logística interna, aumentar a produtividade e se adaptar às mudanças nas demandas de produção. Se você está explorando novas maneiras de otimizar seu transporte de materiais ou deseja orientação sobre integração de robótica, nossos especialistas estão prontos para ajudar — vamos conversar.
Insights relacionados
Ver todos os insights
Sucesso da VOLA com produção sob encomenda utilizando nove robôs OMRON LD
O transporte automatizado economiza 6 km de trabalho manual diário para a brd. Klee
O AMR OL-450S aumenta a produção da instalação em 30% com o manuseio automatizado de gaiolas