Voltar aos estudos de caso
Manuseio manual de peças reduzido em 60% com a automação logística AMR
Abrindo caminho para um fluxo de material flexível e eficiente
A BMW, um grupo automotivo alemão líder, procurou otimizar o fluxo de material em suas linhas de montagem dinâmicas, onde mais de 60% do tempo da equipe de produção era gasto transportando componentes manualmente. Os sistemas de esteiras tradicionais não eram práticos devido às frequentes mudanças de layout, e a solução AGV existente era limitada por rotas fixas que não conseguiam se adaptar às necessidades de produção em evolução. Para enfrentar esses desafios, a BMW fez parceria com a OMRON e a cts GmbH para implementar uma solução de automação logística flexível baseada em Robôs Móveis Autônomos (AMRs) equipados com acessórios de esteira com altura ajustável.
This integrated system, powered by OMRON’s LD-90 AMRs, now ensures reliable, just-in-time delivery of materials directly to the line, reducing manual handling by 60%. Employees are able to focus on more skilled tasks, while production cycles move faster and more efficiently. Real-time integration with BMW’s ERP system allows dynamic task assignment and route optimization, enabling the AMRs to adapt instantly to any changes on the factory floor.
O resultado é um processo logístico escalável e totalmente rastreável que melhora a produtividade, oferece suporte à fabricação flexível e fornece ganhos de eficiência mensuráveis, demonstrando como a automação avançada pode transformar a intralogística em um ambiente automotivo moderno.
Assista à história da BMW:
Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish | Turkish | Portuguese | Dutch
“Desenvolver um sistema geral baseado no Omron LD, que atenda aos altos requisitos de um fabricante premium como a BMW, foi um desafio que aceitamos de bom grado… Juntamente com a Omron e a BMW, conseguimos implementar a solução ideal de forma muito rápida e bem-sucedida.” — Alfred Pammer, Chefe de Automação de Fábrica, cts GmbH
Visão geral dos resultados:
- Redução de 60% no manuseio manual de materiais para equipes de produção
- Roteamento flexível e autônomo — nenhuma infraestrutura fixa necessária
- Entrega de material com precisão milimétrica em espaços de fábrica lotados
- Integração perfeita com sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP)
- Solução escalável agora implantada em vários locais de produção da BMW
Repensando o fluxo de material na fabricação automotiva
Com a introdução dos OMRON LD-90 AMRs e acessórios de esteira, as equipes de produção da BMW puderam se concentrar em trabalhos de maior valor, mantendo a entrega de material consistente e eficiente, mesmo com a evolução dos requisitos de produção. Essa abordagem flexível para a automação logística otimizou os fluxos de trabalho e apoiou a melhoria contínua, tudo sem a necessidade de mudanças na infraestrutura.
Curious how an automation could work in your facility? We’re always happy to share insights and discuss what’s possible for your unique environment.
Insights relacionados
Ver todos os insights
Semicondutor polar corta 64 km de transporte manual de material com AMRs da série LD
Grupo Antolin transformou as operações com transferências de componentes 100% automatizadas
O AMR OL-450S aumenta a produção da instalação em 30% com o manuseio automatizado de gaiolas