Back to case studies

Mackle Petfoods 通过自动化精确包装,每分钟可处理 135 个袋子 

案例研究
生产线上宠物食品袋的自动化包装解决方案
reorder–reorder-arrow-move-arrange
行业

食品与商品

update
应用

包装

traffic
机器人解决方案

iX4

通过机器人和视觉系统解决劳动强度和放置错误问题

为了满足对单份可回收宠物食品包装日益增长的需求,Mackle Petfoods 必须重新思考其袋子处理流程。手动操作速度慢、易出错,并且需要持续关注以避免错位和污染。

为了应对这些挑战,Mackle 与 Clevertech 和 OMRON 合作,以自动化其新的柔性袋生产线中的关键步骤。该自动化包装解决方案集成了 iX4 并联机器人、OMRON FH 视觉系统 和 PLC 控制,每分钟可处理多达 135 个袋子,每个袋子的放置精度达到 ±1 毫米。机器人使用定制的 3D 打印夹具来处理高度柔韧的袋子,并将其可靠地插入“智能”板条箱中,以实现高效存储和多口味纸箱包装。

与手动处理不同,自动化系统消除了放置错误,并且无需专门的取放操作员。现在,一名技术人员即可监督整个过程。该系统紧凑的占地面积节省了 30% 的工厂空间,从而实现了未来的扩展,并以最少的投资使产量翻倍。OMRON 的视觉摄像头可以识别袋子的方向和图案,即使存在湿气或反光也能做到。同步的输送机和机器人模块确保每个袋子都得到小心精确的处理,无论其形状或印刷变化如何。

转向单一材料 BOPP 袋和完全可回收的组件,使 Mackle 领先于即将到来的欧盟可持续发展法规——这既减少了浪费,支持了循环经济模式,又确保了其包装操作面向未来。

观看 Mackle Petfoods 的故事:

下载语言:西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 德语 | 波兰语

“我们希望将完全手动的流程自动化,以提高效率、生产力,并确保我们的运营面向未来。我们目前每分钟已处理 135 个袋子,该系统旨在将这一产能翻倍。”—— Gareth Rogers,Mackle Petfoods 工程部主管 

  • 不同尺寸和形状的食品袋
  • 生产线上宠物食品袋的自动化包装解决方案
  • 工程师检查 Clevertech 和 OMRON 系统的自动化包装解决方案
  • 在工厂环境中实施自动化包装解决方案的机械臂
  • 用于单份袋装产品的高速自动化包装解决方案
  • 两只猫在玩耍
  • Mackle Petfoods 的输送带
  • 已包装的食品袋
  • OMRON iX4 并联机器人(也称为 Delta 机器人)
  • 用于包装解决方案的 Delta 单元

结果概览:

为您的生产线量身定制自动化方案

Mackle 的袋子包装系统展示了机器人、视觉和控制技术如何帮助解决复杂的处理挑战,同时提高速度、精度和包装效率。如果您的团队正在探索提高包装产量、减少放置错误或支持新型包装材料的方法,我们可以帮助您确定适合您生产线的自动化方案。