Back to case studies

Werfen 如何通过自动化实现每小时 1,000 个西林瓶的贴标 

案例研究
Macco-Werfen-操作员-工作站
reorder–reorder-arrow-move-arrange
行业

医疗

update
应用

贴标

traffic
机器人解决方案

i4L

以精密自动化满足现代临床实验室的需求

体外诊断领域的全球领导者 Werfen 面临着质控和校准材料需求的激增,尤其是来自需要极其小心处理敏感试剂的毒理学实验室的需求。传统的贴标系统无法保证维护试剂质量所需的垂直处理,也无法跟上所需的生产速度。为了解决这些挑战,Werfen 与欧姆龙 (OMRON)、MACCO 以及 Marini Pandolfi 合作,实施了一套先进的自动西林瓶贴标解决方案。

结果是:一套由欧姆龙 i4L SCARA 机器人FHV7 智能视觉相机驱动的前沿系统,旨在使西林瓶在整个灌装和贴标过程中保持直立。这种精确的方法保护了试剂质量,确保了完整的可追溯性,并保证了安全处理,同时每小时可交付多达 1,000 个贴标管,并将周期时间缩短了 30%。

欧姆龙的机器人和视觉技术实现了精确的条形码和标签放置,而实时质量控制可自动检测并剔除不合格的管件,从而最大限度地减少浪费并提高可靠性。虚拟仿真技术使 Werfen 能够在安装前预测系统性能,从而优化可靠性并降低实施成本。

观看 Werfen 的故事:

下载:意大利语 | 德语 | 西班牙语 | 法语 | 波兰语 | 土耳其语

“MACCO 提出的解决方案对我们来说是一个突破,因为借助欧姆龙的机器人和视觉系统,我们可以垂直处理产品,并从始至终控制其质量。” —— Bruno Costantini,Werfen 工厂经理 

  • 在 Werfen 诊断设施中使用欧姆龙 SCARA 机器人进行自动西林瓶贴标
  • 临床诊断中用于高质量试剂贴标的西林瓶直立处理
  • 欧姆龙 FHV7 智能视觉系统确保自动西林瓶贴标中的条形码放置准确
  • 仿真驱动的自动西林瓶贴标流程,旨在提高可靠性和效率

结果概览:

诊断制造的定制自动化

借助欧姆龙的自动西林瓶贴标解决方案,像 Werfen 这样的制造商可以快速扩大生产规模,保持最高质量标准,并满足诊断行业的严格要求。我们在工业自动化领域的专业知识将助力您提高生产力、确保安全并使您的运营面向未来。

准备好转型您的生产流程了吗?立即联系我们,了解欧姆龙如何为您量身定制自动化解决方案。