Back to case studies

借助 AMR 物流自动化,人工零件搬运减少 60% 

案例研究
LD-90 AMR transporting components in an automotive manufacturing facility_cropped
reorder–reorder-arrow-move-arrange
行业

汽车

update
应用

运输

traffic
机器人解决方案

LD-90

为灵活高效的物料流铺平道路

宝马,一家德国领先的汽车集团,旨在简化其动态装配线上的物料流,此前生产人员超过 60% 的时间都用于手动运输零部件。传统的输送系统因频繁的布局变化而不切实际,现有的 AGV 解决方案受限于固定路线,无法适应不断变化的生产需求。为应对这些挑战,宝马与欧姆龙和 cts GmbH 合作,实施了基于配备高度可调输送机附件的自主移动机器人 (AMR) 的灵活物流自动化解决方案。

这一集成系统由欧姆龙的 LD-90 AMR 提供支持,现在确保了物料可靠、准时地直接送达生产线,将人工搬运减少了 60%。员工能够专注于更具技能的任务,同时生产周期更快、更高效。与宝马的 ERP 系统实时集成,实现了动态任务分配和路线优化,使 AMR 能够即时适应工厂车间的任何变化。

结果是一个可扩展、完全可追溯的物流流程,它提高了生产力,支持灵活制造,并带来了可衡量的效率提升——展现了先进自动化如何改变现代汽车环境中的内部物流。

观看宝马的故事:

下载:意大利语 | 德语 | 西班牙语 | 法语 | 波兰语 | 土耳其语 | 葡萄牙语 | 荷兰语

“基于欧姆龙 LD 开发一个整体系统,满足宝马等高端制造商的高要求,是我们欣然接受的挑战…… 与欧姆龙和宝马携手,我们得以非常迅速且成功地实施了理想的解决方案。” — Alfred Pammer,cts GmbH 工厂自动化负责人 

  • 欧姆龙 LD-90 AMR 物流自动化简化汽车生产
  • 物流自动化 - AMR 在汽车装配线上输送零部件
  • 欧姆龙 LD-90 AMR 在宝马制造工厂
  • LD-90 AMR 物流自动化在汽车制造工厂运输零件

结果概览:

重新思考汽车制造中的物料流

随着欧姆龙 LD-90 AMR 和输送机附件的引入,宝马生产团队得以专注于更高价值的工作,同时保持一致、高效的物料输送——即使生产需求不断变化。这种灵活的物流自动化方法简化了工作流程,并支持持续改进,所有这些都无需基础设施变更。

想了解自动化方案如何应用于您的设施吗?我们非常乐意分享专业见解,并针对您的特定环境探讨各种可能性。