Back to case studies

Fischer Gears automatisierte 70 % der CNC-Zuführung mit OMRON Cobots 

Fallstudie
Maschinenbedienungs-Cobot automatisiert die CNC-Zuführung bei Fischer Gears
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Branche

Automobilindustrie

update
Anwendung

Maschinenbestückung

traffic
Roboterlösung

OMRON TM12 Cobot

Überwindung von CNC-Engpässen mit kollaborativen Robotern

Seit Jahren hatte Fischer Gears, ein dänischer Hersteller, der sich auf die Produktion von Industrie- und Schiffsgetrieben spezialisiert hat, mit einem hartnäckigen Engpass zu kämpfen: der manuellen Zuführung von CNC-Maschinen. Diese sich wiederholende Aufgabe verlangsamte nicht nur die Produktion, sondern band auch qualifizierte Mitarbeiter, die sich sonst auf spezialisiertere Arbeiten konzentrieren könnten. Da die Nachfrage wuchs und Effizienz immer wichtiger wurde, begann das Unternehmen nach einem konsistenteren und flexibleren Ansatz zu suchen.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzte Fischer Gears auf Roboterautomatisierung für die Maschinenbedienung. Das Unternehmen implementierte zwei kollaborative OMRON TM12 Roboter, um das Be- und Entladen von Metallteilen an vier CNC-Maschinen zu übernehmen. Diese gezielte Lösung automatisierte bis zu 70 % des Zuführprozesses, trug zur Steigerung des Durchsatzes bei und bot mehr Flexibilität sowohl für kleine als auch für große Produktionsserien.

Das System nutzt integrierte Bildverarbeitungstechnologie, um Roh- und bearbeitete Teile direkt auf der Palette zu unterscheiden und so eine präzise und zuverlässige Handhabung zu unterstützen. OMRON Sicherheitsscanner ermöglichen es den Robotern, sicher neben Mitarbeitern ohne Schutzzaun zu arbeiten, wodurch der verfügbare Arbeitsraum optimal genutzt und die Mensch-Roboter-Kollaboration unterstützt wird.

Durch die Automatisierung der CNC-Maschinenbedienung reduzierte Fischer Gears sich wiederholende manuelle Arbeit und ermöglichte es qualifizierten Bedienern, sich auf höherwertige Produktionsaufgaben zu konzentrieren. Das Ergebnis ist ein effizienterer, anpassungsfähiger Produktionsprozess, der sich im Laufe der Zeit an wechselnde Fertigungsanforderungen anpassen kann.

Sehen Sie sich die Geschichte von Fischer Gears an:

Download in: Spanisch | Französisch | Italienisch | Deutsch | Türkisch

Es ist nicht nur eine weitere Investition in Robotik. Kollaborative Roboter bringen eine völlig neue Denkweise mit sich, denn im Gegensatz zu traditionellen Robotern müssen die Omron TM Roboter nicht hinter einem Zaun versteckt werden. Und wenn dieses Projekt ein Erfolg ist, werden dies wahrscheinlich nicht die letzten Cobots sein, die wir in der Produktionslinie einsetzen werden.“ — Lars Bo Nielsen, Werksleiter, Fischer Gears 

  • Maschinenbedienungs-Cobot automatisiert die CNC-Zuführung bei Fischer Gears
  • TM12 Kollaborativer Roboter in Aktion
  • Fischer Gears CNC-Maschinenbedienung in der Produktion
  • Cobot-Automatisierung in der Maschinenbedienung für die CNC-Produktion

Ergebnisse auf einen Blick:

Praktische Automatisierung für die CNC-Maschinenbedienung

Der Einsatz von Roboterautomatisierung für die Maschinenbedienung bei Fischer Gears zeigt, wie kollaborative Roboter Herstellern helfen können, sich wiederholende CNC-Beladeaufgaben zu reduzieren, den Produktionsfluss zu verbessern und qualifizierte Arbeitskräfte besser einzusetzen.

Wenn Ihr Team nach Möglichkeiten sucht, CNC-Engpässe zu reduzieren oder die Effizienz der Maschinenbedienung zu verbessern, helfen wir Ihnen gerne dabei, einen Automatisierungsansatz zu identifizieren, der zu Ihrer Produktionsumgebung passt.

Back to case studies

rss

Beratung buchen

form robot background