Back to case studies
Wie Danfoss Produktivität und Sicherheit steigerte – ganz ohne Ausbau
Raum- und Handhabungsprobleme in der Lagerlogistik gelöst
Danfoss Power Solutions, ein weltweit führender Anbieter mobiler Hydrauliklösungen, stand am Standort Nordborg vor einer zentralen Herausforderung: Durch starkes Wachstum wurde der Platz auf der Produktionsfläche knapp. Die bisherige Lagerlogistik basierte auf manueller Handhabung schwerer Kisten – das belastete die Mitarbeitenden körperlich, erhöhte das Unfallrisiko und schränkte die Flexibilität ein. Ein Ausbau des Gebäudes kam nicht infrage, also musste eine intelligente und kreative Alternative gefunden werden, um sowohl die Raumnutzung als auch die Ergonomie zu verbessern.
Um diese Herausforderungen zu meistern, setzte Danfoss auf die Zusammenarbeit mit OMRON, RoboTool und Nord Modules und integrierte ein hochmodernes Robotiksystem. Zum Einsatz kamen LD-90 autonome mobile Roboter (AMRs), ein AutoStore-Lagerlösungsystem und ein Industrieroboter für einen reibungslosen Materialfluss. RoboTool, als Integrationspartner von OMRON, übernahm die Implementierung, während Nord Modules die mobile Robotiklösung entwickelte.
Mit dieser neuen Lösung gehört das manuelle Heben der Vergangenheit an. Die mobilen Roboter von OMRON transportieren Komponenten zwischen dem AutoStore-System und der Produktionslinie, während der Industrieroboter das Be- und Entladen übernimmt – so entsteht ein vollständig automatisierter Logistikprozess ohne direkten Personenkontakt.
Die Ergebnisse sind sofort spürbar und nachhaltig: Danfoss profitiert von einer sicheren Arbeitsumgebung, besseren ergonomischen Bedingungen und einer optimalen Raumausnutzung – 860 Quadratmeter werden nun effizienter genutzt als je zuvor. Dank der Flexibilität des Systems kann Danfoss die Produktion schnell an wechselnde Anforderungen anpassen und ist bestens für zukünftiges Wachstum gerüstet.
Sehen Sie die Erfolgsgeschichte von Danfoss:
Herunterladen in: Italienisch | Deutsch | Spanisch | Französisch | Polnisch
„Die Herausforderung war, dass wir im vergangenen Jahr stark gewachsen sind und dadurch nicht mehr genug Platz auf unserer Produktionsfläche hatten. Ein Ausbau war keine Option – also brauchten wir eine clevere und kreative Lösung.“ — Martin Ole Madsen, Manager Operations Excellence, Danfoss Power Solutions
Ergebnisse auf einen Blick:
- Keine manuelle Handhabung mehr – höhere Arbeitssicherheit und bessere Ergonomie
- Optimale Raumausnutzung dank kompakter, automatisierter Lager- und Transportlösungen
- Skalierbare Produktionskapazitäten, flexibel anpassbar an die Auftragslage
- Hoher Automatisierungsgrad durch die Integration von mobilen, industriellen und Lagerrobotern
- Erfolgreiche Zusammenarbeit mit RoboTool und Nord Modules
- Branchenanerkennung durch Nominierung für den DIRA Automation Award 2024
Innovative Automatisierung für die Produktion
Mit dem Einsatz autonomer Lagerroboter zeigt Danfoss Power Solutions, wie kreative Partnerschaften und fortschrittliche Automatisierung reale Herausforderungen in der Fertigung lösen können. Das Projekt beseitigte nicht nur akute Platz- und Sicherheitsprobleme, sondern setzt auch neue Maßstäbe für Innovation in der Branche. Möchten Sie erfahren, wie autonome mobile Roboter auch Ihre Logistik verbessern können? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen und Ideen austauschen.
Weitere Einblicke
Alle Einblicke
Polar Semiconductor reduziert 40 Meilen manuellen Materialtransports mit AMRs der LD-Serie
Automatisierter Transport spart Brd. Klee täglich 6 km manuelle Arbeit
OL-450S AMR steigert Produktionsleistung um 30% – dank automatisierter Rollbehälter-Logistik