Retour aux études de cas
Comment les robots AMR de l’entreprise MPA Technology GmbH gère 200 bacs par jour sur 5000 m²
Du transport manuel de caisses à l’automatisation transparente et intégrée
Avant l’automatisation avec des AMR, les employés d’une entreprise d’ingénierie de précision de premier plan passaient des heures chaque jour à transporter manuellement des petits bacs de type KLT, parcourant parfois jusqu’à 15 kilomètres et effectuant 50 voyages par équipe juste pour déplacer des bacs entre le stockage et la production. Ce processus manuel ralentissait le flux, augmentait le risque d’erreurs de manipulation et imposait une contrainte physique inutile sur le personnel.
Pour relever ces défis, MPA Technology GmbH a conçu un système entièrement intégré associant des robots mobiles autonomes OMRON LD-90 dits AMR, des rayonnages automatisés Kardex et des unités d’empilage sur mesure. Désormais, les employés commandent simplement les matériaux depuis leur poste de travail, ce qui déclenche le Kardex pour distribuer les bacs KLT vers un empileur capable d’organiser jusqu’à quatre bacs à la fois.
Les AMR récupèrent ensuite ces piles et les livrent avec un positionnement précis, garantissant une manipulation sûre des pièces délicates. Les produits finis sont renvoyés en stockage selon le même processus automatisé, un désempileur séparant les caisses pour une réintégration facile.
L’ensemble du système est connecté au MES et à SAP pour une gestion des commandes et une traçabilité en temps réel, optimisant à la fois le flux physique des matériaux et le flux d’informations dans toute l’installation.
Avec le nouveau système en place, les employés sont libérés des tâches de transports répétitifs et peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeurs ajoutées, tandis que le flux de matériaux est plus rapide, plus fiable et moins sujet aux erreurs. Grâce à cette approche d’automatisation par AMR intégrée et évolutive, l’installation est prête à répondre aux futures demandes de production en toute confiance.
Regardez la story MPA Technology:
Télécharger en : italien | allemand | espagnol | français | polonais
« Grâce à l’automatisation par AMR, nous avons éliminé des centaines de transports manuels de bacs chaque jour. Nos employés se concentrent désormais sur des tâches à valeurs ajoutées, et notre flux de matériaux est plus rapide, plus sûr et entièrement traçable. » — Nico Graneist, Key Account Manager, MPA Technology GmbH
Vue d’ensemble des résultats :
- Plus de 200 bacs transportées automatiquement chaque jour
- Cinq AMR LD-90 couvrent 5000 m²
- 50 voyages par robot et par jour, ce qui élimine jusqu’à 15 km de marche quotidienne
- Manipulation manuelle des caisses éliminée, réduisant la tension physique pour les employés
- L’empileur/désempileur personnalisé permet un transport sûr de jusqu’à quatre bacs KLT à la fois
- Système facilement évolutif pour soutenir la croissance future de la production
Automatisation sur mesure pour l’ingénierie de précision
En automatisant le transport des matériaux et le traitement des commandes, votre équipe peut consacrer moins de temps aux tâches répétitives et plus de temps au travail qualifié à valeur ajoutée. Les systèmes flexibles et évolutifs d’OMRON s’adaptent à la croissance de votre production, vous aidant à améliorer l’efficacité, à réduire la tension manuelle et à assurer le bon fonctionnement des opérations. Si vous envisagez de moderniser votre flux de matériaux, échangeons sur ce qui est possible de faire dans vos installations.
Informations connexes
Voir toutes les informations
Dans les coulisses de la transition de Normagrup vers la manutention automatisée grâce à des AMR avec convoyeurs sur mesure
L’AMR OL-450S augmente le rendement de l’installation de 30 % grâce à la manipulation automatisée des rolls
Le transport automatisé épargne 6 km de travail manuel quotidien à Brd. Klee