Torna ai case study

Polar Semiconductor riduce di 40 miglia il trasporto manuale di materiale con gli AMR della serie LD 

Caso di studio
Workforce collaborating with autonomous mobile robots on factory floor_optimized
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Settore

Digitale

update
Applicazione

Trasporto

traffic
Soluzione robotica

LD-60/90

Migliorare la produttività e l’efficienza della forza lavoro attraverso la logistica automatizzata

Polar Semiconductor, leader statunitense nella produzione di chip per i settori automotive e dei white goods, ha affrontato una sfida importante: il trasporto interno dei materiali copriva oltre 40 miglia durante il ciclo di vita di ogni prodotto. Questo compito manuale e ripetitivo non solo rallentava la produzione, ma sottraeva anche dipendenti qualificati a operazioni critiche, in un momento in cui trovare lavoratori qualificati è sempre più difficile.

Per far fronte a queste inefficienze e sostenere la propria espansione, Polar Semiconductor ha collaborato con OMRON per implementare una soluzione di movimentazione dei materiali automatizzata, flessibile ed economica. Dopo una mappatura e una simulazione completa della struttura, Polar ha distribuito una flotta di sette robot mobili autonomi (AMR) OMRON LD-60/90. Questi AMR navigano autonomamente in ambienti di fabbrica complessi e dinamici, trasportando in modo efficiente i materiali dal magazzino centrale alle linee di produzione, consentendo agli operatori di concentrarsi su compiti ad alto valore e mantenendo le apparecchiature in funzione.

I risultati sono stati trasformativi. La movimentazione automatizzata dei materiali garantisce ora un flusso di materiali fluido e ininterrotto, risparmiando agli operatori migliaia di miglia a piedi ogni anno e migliorando significativamente la produttività. Le preoccupazioni iniziali sull’accettazione da parte degli operatori hanno lasciato rapidamente il posto all’entusiasmo, poiché i dipendenti hanno apprezzato la capacità dei robot di semplificare le loro routine quotidiane.

Guarda la storia di Polar Semiconductor:

“Avere disposizione questi robot per spostare semilavorati in modo più rapido semplice, senza dover contare sugli operatori che devono allontanarsi dalle macchine su cui stanno lavorando. Il vantaggio più grande che ho riscontrato è che siamo riusciti far muovere robot in modo molto simile una persona”. — Darren Desmarais, Ingegnere industriale, Polar Semiconductor 

  • Movimentazione automatizzata dei materiali tramite AMR nell'area di produzione di Polar Semiconductor
  • Movimentazione automatizzata dei materiali con l'AMR LD-90 di OMRON presso Polar Semiconductor
  • Software OMRON FLOW Core per la gestione della flotta di AMR
  • Movimentazione automatizzata dei materiali che ottimizza il trasporto interno presso Polar Semiconductor
  • AMR LD-90 di OMRON che sposta componenti per semiconduttori
  • Sistema di movimentazione automatizzata dei materiali che trasporta chip in un impianto di semiconduttori
  • Personale che collabora con robot mobili autonomi in fabbrica
  • Polar Semiconductor utilizza gli AMR della serie LD di OMRON per ottimizzare il trasporto dei materiali

Panoramica dei risultati:

Soluzioni su misura per le tue esigenze di trasporto dei materiali

L’esperienza di OMRON nella movimentazione automatizzata dei materiali sta aiutando i produttori come Polar Semiconductor a sbloccare nuove efficienze e a migliorare le operazioni quotidiane. Se stai cercando modi per ottimizzare i tuoi processi o hai domande sull’integrazione della robotica, siamo qui per aiutarti: iniziamo a parlarne.

Torna ai case study

rss

Prenota una consulenza

form robot background