Torna ai case study
Il pallettizzatore collaborativo gestisce fino a 8 scatole al minuto, accelerando il ROI per i produttori industriali
Soddisfare la domanda di pallettizzazione più sicura e flessibile in ambienti di produzione dinamici
Un importante produttore europeo ha affrontato sfide persistenti con la pallettizzazione manuale: gli operatori erano regolarmente esposti a sollevamento di carichi pesanti, sforzi ripetitivi e alla necessità di riconfigurare frequentemente le linee per nuovi prodotti. I sistemi di pallettizzazione tradizionali richiedevano installazioni fisse e recinzioni di sicurezza, limitando l’adattabilità e rallentando i cambi di produzione.
Per rispondere a queste esigenze, FlexLink e OMRON hanno collaborato per progettare un pallettizzatore collaborativo con un ingombro ridotto e funzionalità di sicurezza attive. Il sistema integra cobot OMRON—modelli TM12 o TM14—in grado di gestire scatole fino a 12 kg e supportare gli standard di pallet sia statunitensi che europei. A differenza delle soluzioni convenzionali, il pallettizzatore collaborativo è autonomo e mobile, consentendone lo spostamento tra le aree di produzione e l’installazione in appena uno o due giorni.
Con controlli di sicurezza certificati CE, gli operatori lavorano in sicurezza accanto al robot—senza necessità di recinzioni o scanner laser. La pinza a vuoto a doppia presa aumenta la produttività a 14 pezzi al minuto, con la configurazione standard che raggiunge 8 scatole al minuto. L’automazione della pallettizzazione riduce il rischio di infortuni e consente al personale di concentrarsi su attività a maggior valore.
Dall’implementazione, il produttore ha riscontrato un aumento misurabile della produttività della linea e una significativa riduzione degli infortuni dovuti alla movimentazione manuale. L’investimento ha generato un ritorno in meno di due anni, affermando il pallettizzatore collaborativo come soluzione fondamentale per una produzione agile e ad alto rendimento.
Guarda la storia di FlexLink:
Scarica in: italiano | tedesco | spagnolo | francese | polacco | turco
“Questa soluzione soddisfa l’esigenza di pallettizzazione automatizzata, che solleva gli operatori da questo compito ripetitivo in modo che possano concentrarsi su compiti a maggior valore aggiunto e più interessanti.” — Gary Hinault, Ingegnere del Controllo di FlexLink
Panoramica dei risultati:
- Fino a 8 scatole al minuto elaborate automaticamente
- ROI raggiunto entro 2 anni
- Supporta formati di pallet statunitensi ed europei fino a 2 metri di altezza
- Sicurezza dell’operatore migliorata con sicurezza attiva certificata CE
- Implementazione flessibile su più linee di produzione
Automazione su misura per esigenze di produzione in evoluzione
FlexLink e OMRON continuano a perfezionare il pallettizzatore collaborativo, basandosi sul feedback reale dei produttori per garantire che le nostre soluzioni rimangano pratiche ed efficaci. Se state esplorando modi per migliorare la pallettizzazione o volete creare una linea di produzione più sicura e flessibile, ci piacerebbe conoscere i vostri obiettivi. Condividete le vostre domande o idee di progetto con noi in qualsiasi momento; il nostro team è qui per aiutarvi a trovare la soluzione giusta per la vostra struttura.
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
Scalare la produzione di gelato vegano con l’automazione intelligente del packaging di fine linea
Hanover Displays raddoppia la produttività con il test automatizzato dei circuiti stampati
La pallettizzazione automatizzata riduce il lavoro manuale e aumenta la fidelizzazione del personale presso Myllyn Paras