返回新闻
欧姆龙机器人 (OMRON Robotics) 宣布全新 LD 系列自主移动机器人开始接受订单
全新 LD-150 和 LD-300 以紧凑的占地面积实现更高负载、更长正常运行时间及可扩展的车队管理
2026 年 11 月 18 日 — 加利福尼亚州普莱森顿 — 欧姆龙机器人今日宣布,其旗舰产品 LD 系列自主移动机器人 (AMR) 的下一代型号 LD-150 和 LD-300 正式开始接受订单。新机型通过紧凑的高容量运输、快速无线充电以及由 OMRON FLOW Core 驱动的集成车队管理软件,进一步扩展了欧姆龙的自主移动机器人产品组合。
这些全新的自主移动机器人专为高吞吐量的制造业务而设计,能够以更长的正常运行时间在更狭窄的空间内搬运更重的货物。它们的负载能力高达 300 kg,可在窄至 1 米的通道中导航,行驶速度高达 2.1 m/s,并可在 30 分钟内完成无线充电。
全新的 LD-150 和 LD-300 平台承袭了欧姆龙机器人成熟的自主移动机器人解决方案。这两款机器人无需固定导引路径、地面标记或磁条即可适应不断变化的生产和物流环境,让团队能够随着工作流程的演变灵活调整物料路线。
“制造商不再仅仅关注单一的运输任务,而是开始思考移动机器人如何改善整个运营过程中的物料流,”欧姆龙机器人产品管理、市场营销与业务开发副总裁 Justin King 表示。“全新的 LD-150 和 LD-300 凭借更高的负载能力、紧凑的导航、快速充电和车队管理工具满足了这一需求,帮助客户在多个工作流程中实现自主移动机器人自动化的规模化应用。”
扩展物料运输的能力与灵活性
LD-150 和 LD-300 将 LD 平台的负载能力提升至更高水平,同时保持了动态生产和物流环境所需的灵活性。
专为规模化设计的车队管理
在 FLOW Core 软件 的驱动下,新机型与现有的 LD 系列机器人以及欧姆龙的 MD、OL 和 HD 移动机器人平台在同一个车队管理环境中运行。FLOW Core 提供集中式配置管理和先进的可扩展集成能力。它还能协调路由、交通控制和任务分配,并对多达 100 台自主移动机器人的混合车队进行诊断和可视化管理。
LD-150 和 LD-300 已在美洲和欧洲开放预订,其他地区也将紧随其后。发货将于 2027 年 1 月开始。具体供应情况可能因各国的当地监管要求而异。
在 2026 年 10 月 30 日发布的 公告 (DA 26-1181) 中,美国联邦通信委员会 (FCC) 宣布,根据有条件批准,LD-150 和 LD-300 豁免于 FCC 受管制清单。
欲了解更多关于全新 LD 系列自主移动机器人及欧姆龙机器人全套自动化解决方案的信息,请访问 robotics.omron.com。
关于欧姆龙机器人
凭借欧姆龙近百年的创新积淀和 40 多年的机器人专业经验,欧姆龙机器人致力于开发用于物料移动、搬运和生产的自动化解决方案。作为欧姆龙工业自动化业务的一部分,公司提供自主移动机器人、协作机器人和工业机器人,旨在提高生产力、灵活性、安全性及运营效率。
通过连接工厂和仓库环境中的人员、机器与数据,欧姆龙机器人助力企业实现规模化自动化部署,并适应不断变化的业务需求。欲了解更多信息,请访问 robotics.omron.com。
自主移动机器人
旨在以更小空间实现更多移动
全新的 LD 系列能够以更高的效率和更短的停机时间,在更狭窄的生产空间内搬运更重的货物。它专为灵活的物料运输而设计,可确保物料流向生产最需要的地方。