Back to case studies
Polar Semiconductor 使用 LD 系列 AMR 减少了 40 英里的手动物料运输
案例研究
通过自动化物流提升生产力和员工效率
Polar Semiconductor 是一家领先的美国芯片制造商,为 汽车 和 white 家电行业提供服务。该公司面临着一项重大挑战:在每个产品的生命周期中,内部物料运输距离超过 40 英里。这种手动的重复性任务不仅减慢了生产速度,还使技术员工无法从事关键业务——而此时寻找合格工人正变得越来越困难。
为了解决这些效率低下的问题并支持其扩张,Polar Semiconductor 与欧姆龙 (OMRON) 合作,实施了一套灵活且具有成本效益的自动化物料搬运解决方案。在对设施进行全面测绘和模拟后,Polar 部署了由七台 OMRON LD-60/90 自主移动机器人 (AMR) 组成的机群。这些 AMR 能够在复杂且动态的工厂环境中自主导航,高效地将物料从中央仓库运输到生产线,从而使操作员能够专注于高价值任务并保持设备运行。
结果是具有变革性的。自动化物料搬运现在确保了顺畅、不间断的物料流,每年为操作员节省了数千英里的步行路程,并显著提高了生产力。最初对操作员接受度的担忧很快被热情所取代,因为员工们欣然接受了机器人简化日常工作的能力。
观看 Polar Semiconductor 的故事:
“有了这些机器人,我们可以更快、更轻松地移动在制品,而无需依赖操作员离开他们正在操作的设备。我看到的最大优势是,我们能够让机器人的动作更像人一样。” —— Darren Desmarais,Polar Semiconductor 工业工程师
结果概览:
- 每个产品生命周期中超过 40 英里的内部物料移动实现了自动化
- 部署了七台 AMR 以实现无需人工干预的物料运输
- 操作员重新专注于增值工作,从而提高了效率
- 提升了整个设施的工作流程和生产力
为您的物料运输需求量身定制的解决方案
欧姆龙 (OMRON) 在自动化物料搬运方面的经验正在帮助像 Polar Semiconductor 这样的制造商释放新的效率并改善日常运营。如果您正在探索简化自身流程的方法,或对机器人集成有任何疑问,我们随时为您提供帮助——让我们开始对话吧。
相关见解
查看所有见解