Back to case studies

Manuelle Teilehandhabung durch AMR-Logistikautomatisierung um 60 % reduziert 

Fallstudie
16/8/2021
LD-90 AMR transporting components in an automotive manufacturing facility_cropped
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Branche

Automobilindustrie

update
Anwendung

Transport

traffic
Roboterlösung

LD-90

Wegbereiter für flexiblen und effizienten Materialfluss

BMW, ein führender deutscher Automobilkonzern, wollte den Materialfluss an seinen dynamischen Montagelinien optimieren, wo über 60 % der Arbeitszeit der Produktionsmitarbeiter für den manuellen Transport von Komponenten aufgewendet wurden. Herkömmliche Fördersysteme waren aufgrund häufiger Layoutänderungen nicht praktikabel, und die bestehende FTS-Lösung war durch feste Routen begrenzt, die sich nicht an die sich entwickelnden Produktionsanforderungen anpassen konnten. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ging BMW eine Partnerschaft mit OMRON und der cts GmbH ein, um eine flexible Logistikautomatisierungslösung auf Basis von autonomen mobilen Robotern (AMRs) mit höhenverstellbaren Förderaufsätzen zu implementieren.

Dieses integrierte System, angetrieben von den LD-90 AMRs von OMRON, gewährleistet nun eine zuverlässige Just-in-Time-Lieferung von Materialien direkt an die Linie, wodurch die manuelle Handhabung um 60 % reduziert wird. Die Mitarbeiter können sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren, während die Produktionszyklen schneller und effizienter ablaufen. Die Echtzeit-Integration mit dem ERP-System von BMW ermöglicht eine dynamische Aufgabenverteilung und Routenoptimierung, wodurch sich die AMRs sofort an alle Änderungen in der Fabrikhalle anpassen können.

Das Ergebnis ist ein skalierbarer, vollständig nachvollziehbarer Logistikprozess, der die Produktivität verbessert, eine flexible Fertigung unterstützt und messbare Effizienzgewinne liefert – und zeigt, wie fortschrittliche Automatisierung die Intralogistik in einem modernen Automobilumfeld transformieren kann.

Sehen Sie sich die Geschichte von BMW an:

Herunterladen in: Italienisch | Deutsch | Spanisch | Französisch | Polnisch | Türkisch | Portugiesisch | Niederländisch

„Ein Gesamtsystem auf Basis des Omron LD zu entwickeln, das den hohen Anforderungen eines Premiumherstellers wie BMW gerecht wird, war eine Herausforderung, die wir dankbar angenommen haben… Gemeinsam mit Omron und BMW konnten wir die ideale Lösung sehr schnell und erfolgreich umsetzen.“ — Alfred Pammer, Head of Factory Automation, cts GmbH 

  • OMRON LD-90 AMR Logistikautomatisierung zur Optimierung der Automobilproduktion
  • Logistikautomatisierung – AMR liefert Komponenten an einer Automobilmontagelinie
  • OMRON LD-90 AMR im BMW Werk
  • LD-90 AMR Logistikautomatisierung transportiert Teile in einer Automobilproduktionsanlage

Ergebnisse auf einen Blick:

Flexibler Materialfluss für die Automobilfertigung

In der Automobilfertigung können sich die Produktionsanforderungen schnell ändern, und die Materiallieferung muss Schritt halten. Mit OMRON LD-90 AMRs und Förderaufsätzen verbesserte BMW den internen Transport und verschaffte den Produktionsteams mehr Zeit, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren. Die Lösung unterstützte einen konsistenten, effizienten Materialfluss, ohne Infrastrukturänderungen zu erfordern.

Wenn ähnliche Herausforderungen zu Ihrem Tagesgeschäft gehören, kann unser Team Ihnen helfen, praktische Automatisierungsoptionen zu finden, die zu Ihrer Einrichtung passen.

Back to case studies

rss

Beratung buchen

form robot background