성공 사례로 돌아가기
AMR 물류 자동화로 수동 부품 처리 60% 감소
유연하고 효율적인 자재 흐름을 위한 길을 열다
선도적인 독일 자동차 그룹인 BMW는 역동적인 조립 라인 전반에 걸쳐 자재 흐름을 간소화하고자 했습니다. 이 조립 라인에서는 생산 직원의 60% 이상이 부품을 수동으로 운반하는 데 시간을 보냈습니다. 잦은 레이아웃 변경으로 인해 기존 컨베이어 시스템은 실용적이지 않았고, 기존 AGV 솔루션은 진화하는 생산 요구 사항에 적응할 수 없는 고정 경로로 인해 한계가 있었습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 BMW는 OMRON 및 cts GmbH와 협력하여 높이 조절이 가능한 컨베이어 부착 장치를 갖춘 자율 이동 로봇(AMR) 기반의 유연한 물류 자동화 솔루션을 구현했습니다.
OMRON의 LD-90 AMR로 구동되는 이 통합 시스템은 이제 자재를 라인에 직접 안정적으로 적시 공급하여 수동 처리를 60% 줄였습니다. 직원들은 더 숙련된 작업에 집중할 수 있게 되었고, 생산 주기는 더 빠르고 효율적으로 진행됩니다. BMW의 ERP 시스템과의 실시간 통합은 동적인 작업 할당 및 경로 최적화를 가능하게 하여 AMR이 공장 현장의 모든 변화에 즉시 적응할 수 있도록 합니다.
그 결과, 생산성을 향상시키고 유연한 제조를 지원하며 측정 가능한 효율성 향상을 제공하는 확장 가능하고 완벽하게 추적 가능한 물류 프로세스가 탄생했습니다. 이는 첨단 자동화가 현대 자동차 환경에서 사내 물류를 어떻게 변화시킬 수 있는지를 보여줍니다.
BMW의 이야기 보기:
다운로드: 이탈리아어 | 독일어 | 스페인어 | 프랑스어 | 폴란드어 | 터키어 | 포르투갈어 | 네덜란드어
“BMW와 같은 프리미엄 제조업체의 높은 요구 사항을 충족하는 Omron LD 기반의 전체 시스템을 개발하는 것은 우리가 기꺼이 받아들인 도전이었습니다… Omron 및 BMW와 함께 우리는 이상적인 솔루션을 매우 빠르고 성공적으로 구현할 수 있었습니다.” — Alfred Pammer, cts GmbH 공장 자동화 책임자
결과 개요:
- 생산 팀의 수동 자재 처리 60% 감소
- 유연하고 자율적인 경로 설정 — 고정 인프라 불필요
- 혼잡한 공장 공간에서 밀리미터 단위의 정확한 자재 전달
- 전사적 자원 관리(ERP) 시스템과의 원활한 통합
- 현재 여러 BMW 생산 현장에 배포된 확장 가능한 솔루션
자동차 제조의 자재 흐름 재고
OMRON LD-90 AMR 및 컨베이어 부착 장치 도입으로 BMW 생산 팀은 생산 요구 사항이 변화하더라도 일관되고 효율적인 자재 전달을 유지하면서 더 높은 가치의 작업에 집중할 수 있게 되었습니다. 물류 자동화에 대한 이러한 유연한 접근 방식은 인프라 변경 없이 워크플로우를 간소화하고 지속적인 개선을 지원했습니다.
귀사의 시설에서 자동화가 어떻게 작동할 수 있는지 궁금하십니까? 귀사의 고유한 환경에 대해 가능한 사항을 논의하고 통찰력을 공유하게 되어 항상 기쁩니다.