Voltar aos estudos de caso
ŠKODA automatiza o transporte de materiais na fabricação automotiva
Melhorando a logística interna automotiva com transporte autônomo de robôs móveis
Na fabricação automotiva, a movimentação repetitiva de materiais pode colocar demandas desnecessárias sobre os funcionários, ao mesmo tempo que cria oportunidades para atrasos no fluxo de produção. Na fábrica de Vrchlabí da ŠKODA AUTO na República Tcheca, os componentes precisavam ser transportados regularmente entre o centro de medição mecânica e as máquinas de processamento — uma tarefa rotineira, mas essencial dentro do ambiente de produção.
Para melhorar este processo, a ŠKODA implementou um robô móvel OMRON LD para transporte autônomo de materiais. O robô agora completa aproximadamente 120 viagens por dia, percorrendo cerca de 35 km diariamente enquanto transporta peças entre as áreas de medição e processamento.
Usando sensores e scanners a laser, o robô móvel detecta pessoas, veículos e obstáculos enquanto navega pela fábrica. Como não requer caminhos guiados fixos, fitas magnéticas ou refletores, a solução ajuda a ŠKODA AUTO a manter um fluxo de materiais flexível enquanto reduz as tarefas repetitivas de transporte manual.
Assista à história da ŠKODA:
“Ao automatizar o transporte repetitivo de materiais, a ŠKODA AUTO melhorou a consistência da logística interna, permitindo que os funcionários se concentrem em tarefas de produção de maior valor.” — Equipe de Robótica Móvel da OMRON
Visão geral dos resultados:
- 120 viagens completadas por dia
- 35 km / 22 milhas percorridas diariamente
- Transporte automatizado entre o centro de medição mecânica e as máquinas de processamento
- Redução do manuseio manual repetitivo de materiais
- Navegação flexível sem fitas magnéticas, refletores ou caminhos guiados fixos
- Detecção de obstáculos apoia a movimentação segura ao redor de pessoas, veículos e equipamentos
- Fluxo de materiais mais consistente em todo o ambiente de produção
Melhorando o fluxo de materiais sem infraestrutura fixa
O transporte repetitivo pode desacelerar as equipes de produção, especialmente quando as rotas, layouts e necessidades de materiais mudam. Os robôs móveis OMRON ajudam a automatizar a logística interna sem caminhos guiados fixos, fitas magnéticas ou grandes modificações no piso.
Se sua equipe está avaliando como mover peças, carrinhos ou materiais de forma mais eficiente, a OMRON pode ajudar a revisar a aplicação e identificar um próximo passo prático.
Insights relacionados
Ver todos os insights
Semicondutor polar corta 64 km de transporte manual de material com AMRs da série LD
Grupo Antolin transformou as operações com transferências de componentes 100% automatizadas
Manuseio manual de peças reduzido em 60% com a automação logística AMR