Voltar às notícias
OMRON Anuncia Grande Expansão e Atualização da Sua Linha de Robôs Colaborativos e Plataforma de Software
Elevando a automação com robótica de nova geração e software mais inteligente
Pleasanton, Califórnia – 12 de dezembro de 2025 – A OMRON Robotics and Safety Technologies está dando um passo importante na evolução da sua linha de robôs colaborativos TM S Series. Nesta nova fase, a empresa apresenta três novos modelos de alto desempenho – TM30S, TM20S e TM6S –, acompanhados de melhorias essenciais de hardware e do lançamento da poderosa plataforma de software TMflow 2.22.
Com essas novidades, a OMRON reforça seu compromisso em oferecer soluções de automação flexíveis, seguras e inteligentes, preparadas para atender à crescente demanda por produção de alto mix e baixo volume e para enfrentar a escassez de mão de obra qualificada em diferentes setores industriais no mundo todo.
Força de nova geração e maior capacidade de carga
A ampliação da série OMRON TM S aumenta de forma significativa o leque de tarefas complexas que podem ser automatizadas de forma colaborativa:
- TM30S (30 kg de carga útil): Desenvolvido para aplicações pesadas, como paletização, abastecimento de máquinas e uso em robôs móveis (MoMa), o TM30S oferece alcance e potência de ponta de mercado, elevando o nível da automação colaborativa.
- TM20S (20 kg de carga útil): Combinando perfeitamente alcance e capacidade de carga, este modelo é ideal para automatizar inspeção de qualidade, paletização e abastecimento de máquinas, gerando ganhos significativos de produtividade em aplicações de média a alta carga.
- TM6S (6 kg de carga útil): Este modelo compacto, com longo alcance, é otimizado para manuseio de materiais de alta precisão, soldagem e aplicações em robôs móveis, garantindo desempenho rápido e ágil em áreas de trabalho amplas.
Conheça todos os robôs da série OMRON TM S e encontre o cobot ideal para a sua aplicação.
Inovações em hardware para confiabilidade e precisão
Toda a linha S recebe melhorias de hardware focadas em tornar os robôs ainda mais robustos, precisos e adaptáveis a diferentes ambientes industriais:
- Classificação IP65 em todos os braços: Todos os modelos passam a contar com certificação IP65, garantindo proteção contra poeira e jatos de água de baixa pressão. Isso torna os robôs adequados para ambientes exigentes, com necessidade de limpeza frequente, como na indústria de alimentos e bebidas, farmacêutica e outros segmentos com requisitos rigorosos de higiene e limpeza.
- Sensor de força/torque integrado na junta 6 para os modelos de alta carga (TM25S e TM30S): Um sensor de força/torque de alta resolução agora vem integrado ao punho do robô. Isso permite um controle muito mais refinado em aplicações complexas que exigem interação sensível, como inserções de alta precisão, polimento e manuseio delicado de peças, elevando a qualidade e a consistência dos processos.
- Posicionamento Landmark 2.0: A tecnologia de posicionamento baseada em visão Landmark 2.0 foi atualizada e oferece orientação do robô ainda mais rápida e precisa. Na prática, isso simplifica bastante a realocação: o robô pode ser movido para uma nova estação de trabalho e voltar a operar rapidamente, sem longos processos de recalibração manual — o que aumenta o tempo produtivo e a flexibilidade na fábrica.
“Com o lançamento dos modelos TM6S, TM20S, TM25S e TM30S — somado a grandes atualizações de hardware, como a proteção IP65 em toda a Série S, incluindo TM5S, TM7S, TM12S e TM14S, e o sensor de força/torque integrado na junta 6 nos modelos TM25S e TM30S — estamos permitindo que nossos clientes enfrentem suas tarefas mais desafiadoras com muito mais segurança, precisão e flexibilidade do que nunca.” — Qiqi Wang, Gerente Global de Produto
Inteligência em novo patamar: conheça o TMflow 2.22
A nova atualização TMflow 2.22 torna a experiência de uso ainda mais intuitiva e adiciona funcionalidades avançadas à plataforma:
- Melhorias Avançadas de Segurança: O TMflow 2.22 introduz configurações de segurança mais granulares, permitindo a definição precisa de zonas seguras colaborativas, limites de velocidade e comportamentos de parada, garantindo uma interação humano-robô mais segura.
- Recursos ampliados de controle remoto: A atualização introduz ferramentas mais robustas de monitoramento e operação remotos, permitindo que engenheiros programem, movimentem e façam troubleshooting dos robôs à distância. Isso reduz o tempo de parada e aumenta a eficiência do suporte técnico, inclusive em sites remotos.
- Simulação e recursos avançados: O software passa a contar com um motor de simulação de alta fidelidade, que possibilita validar offline, com grande precisão, fluxos complexos de força/torque e movimentos. Em paralelo, o sistema de visão integrado é ampliado com algoritmos mais robustos de reconhecimento de padrões, leitura de códigos e identificação de cores, simplificando tarefas de inspeção e pick-and-place e acelerando implantações pré-validadas.
Veja em detalhes como o TMflow 2.22 pode elevar o nível da sua automação — confira todas as novidades da versão.
Sobre a OMRON Robotics and Safety Technologies
A OMRON Robotics é uma das principais divisões da OMRON Corporation e referência global em automação industrial baseada em robótica. Com mais de 40 anos de experiência e mais de 46.000 robôs instalados em todo o mundo, a empresa oferece um portfólio completo guiado pela filosofia: “À máquina, o trabalho da máquina. Ao ser humano, o prazer de criar ainda mais.”
Nossas linhas de produtos incluem Robôs Móveis Autônomos (AMRs) para logística dinâmica de materiais, Robôs Colaborativos para trabalho em equipe seguro entre humanos e robôs, e Robôs Industriais Fixos de alta velocidade (braços SCARA, Delta e Articulados) para montagem e classificação de precisão. Com essas soluções, a OMRON ajuda fabricantes a construir linhas de produção flexíveis, de alta qualidade e altamente ágeis, com sistemas projetados para operar de forma coordenada e acompanhar rapidamente as mudanças do mercado.
Insights relacionados
Ver todos os insights
Aumentando a produção de sorvete vegano com automação inteligente de embalagens de fim de linha
A paletização automatizada reduz a mão de obra manual e aumenta a retenção na myllyn paras
O empacotamento automatizado orientado por dados aumenta a produção da linha de caldo da Cleca em 8 %