返回博客
了解 OL-450S —— 更智能的料车运输自动化方案
为何物料流比以往任何时候都更重要
料车运输问题通常始于微末。料车放错了地方。手推车迟到了。操作员不得不停下手头的工作去手动搬运物料。这些看起来都不算大事,但在一个班次中,这些微小的中断会减慢交接速度,增加步行时间,并使生产流程变得难以预测。
挑战在于手动运输往往被视为背景工作。在操作员开始寻找料车、等待物料或离开生产任务以维持运转之前,它感觉就像是工作的一部分。在快速变化的环境中,这些时刻会迅速累积,将常规移动变成时间损失和流程中断的持续来源。
从移动料车到控制流程
有效的料车运输自动化不仅需要取代手动往返,还必须在车间的真实条件下运行:共享路线、狭窄空间、不断变化的优先级和持续的移动。这意味着需要支持:
- 工位、暂存区、存储区和生产线之间可预测的运输
- 绕过人员、料车、设备和移动障碍物的可靠导航
- 适用于窄巷道、电梯、门口和低净空区域的紧凑占地面积
- 适用于料车、货架、滚轮笼车和手推车的工业级负载能力
- 可随运输需求增长而扩展的简单操作
了解 OL-450S
OL-450S 是欧姆龙 (OMRON) 的一站式 AMR 解决方案,用于实现制造和内部物流环境中推车运输的自动化。它可以拾取并移动推车、手推车、滚轮车及类似的载重工具,让操作人员能够专注于增值的生产任务。
与改装用于推车搬运的通用移动机器人不同,OL-450S 从一开始就是围绕推车运输的实际需求而设计的。它结合了低剖面顶升、全向移动和紧凑的占地面积,能够在狭窄空间、共享路线和混合交通区域中灵活行驶。
其结果是一个实用的、专用型平台,能够以更少的手动劳动保持物料流动。
关键规格一览
- 负载:450 kg
- 顶升范围:108 mm – 308 mm
- 最高速度:1.2 m/s
- 安全覆盖:360°
- 运行时间:无负载长达 11 小时,满负载 7 小时
- 快速充电:仅需 25 分钟
- 机群管理:FLOW Core 软件
专为匹配您的环境而构建
不同的设施对自主料车运输有不同的要求。这就是为什么 OL-450S 提供多种桅柱配置,允许团队为其特定环境平衡净空、可见性和导航性能。
| 配置 | 最佳适用场景 | 主要优势 |
|---|---|---|
| 无桅柱 | 低净空路线和紧凑布局 | 使平台保持尽可能紧凑 |
| 中等桅柱,1.2 m | 有高度限制的高流量、动态环境 | 在改善定位和导航的同时,保持通过狭窄净空的能力 |
| 全桅柱,1.6 m | 高度动态、高流量环境中的大多数应用 | 通过最高的扫描位置最大化定位和导航性能 |
“通过扩展 OL-450S 的配置,我们让客户能够灵活地使机器人适应其环境,而不是强迫环境去适应机器人,”欧姆龙机器人 OL-450S 全球产品经理 Mona Fahimi 表示。


适应物料移动的方式
每个设施都有自己的物料移动方式。料车、路线、暂存区和交接点通常已经融入了生产节奏。自动化的目标不是打破这种节奏,而是使其更加一致。
兼容现有料车和手推车
OL-450S 可与许多现有的料车、手推车和滚轮笼车配合使用,帮助制造商实现常规移动的自动化,而无需围绕机器人重新设计整个流程。团队可以在减少手动搬运的同时,保留操作员已经熟悉的物料流模式。
针对特定应用需求进行配置
由于各站点的料车设计各不相同,系统集成商可以在定义的指南内修改顶升板。高度、宽度或长度的调整有助于适应料车几何形状、对齐护栏或支持更大的料车规格,从而使团队能够更灵活地使 AMR 匹配应用需求。
为日常稳定使用做好准备
对于日常生产使用,可用性至关重要。OL-450S 支持全向移动、无线充电、满负载下长达 7 小时的运行时间,并且在仅需 25 分钟内即可从 20% 充电至 80%。这有助于确保自动化运输在各个班次中始终可用。
跨路线和机群的可扩展性
当运输需求扩大时,系统可以随之扩展。通过 FLOW Core,AMR 可以作为更大机群的一部分运行,实现集中交通控制、任务管理和系统可见性,帮助团队随着时间的推移将自动化扩展到更多路线、工作流和设施。
料车运输自动化在日常运营中的应用场景
自动化的最佳机会通常是团队每天重复的任务。在许多设施中,这包括在存储区、暂存区、生产区、仓库区和共享路线之间移动料车,在这些地方,时效性和一致性至关重要。
生产支持和线边补料
生产团队依赖于在需要的时间和地点获得正确的零件、工具和在制品物料。当操作员不得不离开工位去手动移动料车时,即使是短途往返也会造成中断,影响工作节奏。
通过自动化存储区、暂存区、工位和线边位置之间的常规转运,OL-450S 有助于减少手动往返,支持更顺畅的交接,并让操作员专注于生产。
仓库和内部物流运输
仓库和配送中心依赖于拣选、包装、整合、存储和出库暂存之间的持续移动。当料车和货架全天手动移动时,团队会因为重复的步行、推行和等待而损失时间。
自动化这些常规移动可以提高内部运输的一致性,缓解共享通道的拥堵,并帮助团队专注于更高优先级的工作,而不是重复的点对点运输。
狭窄空间和混合交通
物料移动并不总是在开阔区域进行。许多路线会经过窄巷道、低净空路径、繁忙的交叉口以及人员、料车、叉车和设备同时移动的共享空间。
在这些环境中,灵活性至关重要。凭借紧凑的占地面积、全向移动和模块化桅柱配置,OL-450S 可以支持空间受限区域的料车运输。对于净空特别重要的应用,标准配置提供了一个低剖面选项。


更好的流程始于对工作流的理解
改善物料流并不总是需要改变整个运营。通常,第一步是仔细观察那些全天造成延迟、额外步行或不确定性的常规移动。
料车运输就是其中之一。当这些移动变得更加一致时,团队可以在生产、仓储和内部物流流程中创造更稳定的流动。
OL-450S 为团队提供了一种自动执行常规料车移动的实用方法,但机器人只是更大工作流的一部分。成功的部署取决于车间的真实条件,包括料车类型、负载重量、路线布局、净空、交通和交接点。

首先评估什么
如果料车移动在您的运营中造成了摩擦,请从工作流本身开始。哪些路线重复频率最高?团队在哪些地方因为等待、步行或寻找物料而损失时间?需要考虑哪些料车、负载、净空和交接点?
回答这些问题有助于确定自动化在何处可以创造最大价值,以及应如何针对您的环境配置解决方案。
欧姆龙可以帮助评估这些要求,并为您的运营规划正确的方法。